主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我在编译2944demo 时遇到一些问题。 我使用的是 ccs12.8.1、毫米波 SDK 为04_07_00_01、雷达工具箱版本为3_10_00_5。
我使用 CCS 从雷达工具箱导入了 DDM 2944演示、但无法直接成功编译。
有两个错误、1。 DPM-Buffer 重新定义;2. IPC 共享存储器大小为0U。





我可以通过将 INCLUDE_SPM 添加到宏定义设置中来解决第一个问题。 然后、删除 ds.syscfg 中的 IPC 选项可以解决第二个问题、它可以成功编译、但我不知道 功能是否正确、因为 MSS 无法编译。
作为 TI 提供的 OOB 演示、它不需要我进行任何修改、也可以直接使用。
我不知道 我的操作是否正确。 我需要一种方法来编译2944演示并通过 CCS 对其进行调试。 我该怎么办?