This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:2944演示代码使用 CCS 编译失败

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512784/awr2944evm-2944-demo-code-failed-to-compile-using-ccs

器件型号:AWR2944EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我在编译2944demo 时遇到一些问题。 我使用的是 ccs12.8.1、毫米波 SDK 为04_07_00_01、雷达工具箱版本为3_10_00_5。

我使用 CCS 从雷达工具箱导入了 DDM 2944演示、但无法直接成功编译。

有两个错误、1。 DPM-Buffer 重新定义;2. IPC 共享存储器大小为0U。

我可以通过将 INCLUDE_SPM 添加到宏定义设置中来解决第一个问题。 然后、删除 ds.syscfg 中的 IPC 选项可以解决第二个问题、它可以成功编译、但我不知道 功能是否正确、因为 MSS 无法编译。

作为 TI 提供的 OOB 演示、它不需要我进行任何修改、也可以直接使用。  

我不知道  我的操作是否正确。 我需要一种方法来编译2944演示并通过 CCS 对其进行调试。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikun:

    请使用演示用户指南中提到的 SW 版本。

    您也可以使用 SDK 中提供的 OOB 演示。 您必须刷写 CCS 调试应用映像、之后在 CCS 中加载适用于 r5f、C66内核的可执行文件、然后应该能够在 CCS 中对其进行调试。

    有关此内容的更多信息、请参阅 SDK 演示文档。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的回复、我将 mmWave SDK  从 04_07_00_01更改为 04_04_01_02并且可以正常工作。 但它仍然需要更改一些细节、我将给出用于编译的设置。

    #环境

    * CCS 12.8.1

    *毫米波 SDK 04_04_01_02。   (只有这一个可以使用)

    * 雷达工具箱版本是2_20_00_05

    #编译步骤

    * 从 {mmwave_sdk_path}/sysconfig_1.14.0中移出{mmwave_sdk_path}。 (我不知道为什么、但这样做可以起作用。 为什么不直接删除它? 因为此文件夹中的 nodejs 将在以下步骤中使用)

    *打开 CCS

    *从{radar_tools_box}/source/ti/examples/Out_of_Box_demo /dss/awr294x 导入 OOB 项目 dss 和 mss src。  

    *检查环境。   打开 Window/Preferences/CodeComposerStudio/Products。   检查 SYSCONFIG 的版本是否为1.21.0、该版本随 CCS 12.8.1一起安装、这个 SysConfig 位于 CCS 安装路径。

    *打开属性/构建/步骤,在编译后步骤中更改 nodes.exe 路径。  如果您不这样做,您将无法生成 appimage 文件。

    * 先编译 DSS、然后编译 MSS

    #调试  

    如果我们收到 appimage、 根据用户指南、我们可以对其进行调试。 但 SDK 没有符号、因此我们仍需要重新编译我们需要的 SDK 库。 在 SDK 用户指南中记录了重建步骤。

    #通知

    TDM 有错误、只有 DDM 项目可以工作。  https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490892/awr2944evm-example-project-not-compiling


    此致!

    ikun