工具/软件:
您好、
我使用了 "C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo"示例代码并 单独启用睡眠计数器/UART/GPIO/RTC 唤醒、但除了可以退出深度睡眠模式的睡眠计数器外、所有其他唤醒源无法工作。
唤醒 UART 时、 我尝试通过串行端口发送数据、但仍然无法退出深度睡眠模式。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我使用了 "C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo"示例代码并 单独启用睡眠计数器/UART/GPIO/RTC 唤醒、但除了可以退出深度睡眠模式的睡眠计数器外、所有其他唤醒源无法工作。
唤醒 UART 时、 我尝试通过串行端口发送数据、但仍然无法退出深度睡眠模式。

此外、UART 唤醒功能将在 AWRL1432BOOST EVM 上不起作用。 UART 唤醒仅由 UARTA 触发、但 UARTA 要么始终连接到 XDS110、要么连接到 EVM 上的 CAN 接口。 这在 TRM 中显示为一项特性、因为如果您只是有芯片、而不是 EVM、则可以通过这种方式对其进行配置。 但仍然请我说明您验证 RTC 的方法。
此致、
Gabriel
你(们)好
我将"C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\drivers\power\power_modes\xwrL14xx-evm\m4fss0-0_freertos"导 入到 CCS 中、并禁用睡眠计数器唤醒、然后 通过 可视化工具刷写 appimage。

当我 按下 USER_SW 开关(S3)时、终端会显示"深度睡眠唤醒的原因是 GPIO/SYNCIN "。

我在 文档中注意到 "该 示例不支持使用 UART 和 RTC 唤醒"。

是否有与 RTC 唤醒相关的步骤和代码?