This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:在深度睡眠模式下唤醒

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507138/awrl1432boost-wake-up-in-deep-sleep-mode

器件型号:AWRL1432BOOST

工具/软件:

您好、

我使用了  "C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo"示例代码并 单独启用睡眠计数器/UART/GPIO/RTC 唤醒、但除了可以退出深度睡眠模式的睡眠计数器外、所有其他唤醒源无法工作。

唤醒 UART 时、 我尝试通过串行端口发送数据、但仍然无法退出深度睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jun、

    感谢您联系我们以了解睡眠模式示例。 我们的一位软件专家将研究此问题、并在第二天左右回复您。  现在、我想问您是刷写发布应用映像还是通过 CCS 调试器加载此示例? 如果是后者、您是否在通过 CCS 加载示例之前刷写了空的应用映像?

    感谢您的耐心、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Kristien、

    我   用 可视化工具刷写版本应用程序映像。 现在 、GPIO 和 睡眠计数器唤醒可以退出深度睡眠模式。  UART/RTC 唤醒无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了确保一致性、您能与我分享您验证每次通信是否可以从深度睡眠中唤醒器件的确切情况。 例如、如何使用 GPIO 唤醒和验证其工作原理、以及 RTC 以及如何确保其工作正常。 请尽可能深入。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、UART 唤醒功能将在 AWRL1432BOOST EVM 上不起作用。 UART 唤醒仅由 UARTA 触发、但 UARTA 要么始终连接到 XDS110、要么连接到 EVM 上的 CAN 接口。 这在 TRM 中显示为一项特性、因为如果您只是有芯片、而不是 EVM、则可以通过这种方式对其进行配置。 但仍然请我说明您验证 RTC 的方法。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将"C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\drivers\power\power_modes\xwrL14xx-evm\m4fss0-0_freertos"导 入到 CCS 中、并禁用睡眠计数器唤醒、然后 通过 可视化工具刷写 appimage。

    当我 按下 USER_SW 开关(S3)时、终端会显示"深度睡眠唤醒的原因是 GPIO/SYNCIN "。

    我在 文档中注意到 "该 示例不支持使用 UART 和 RTC 唤醒"。

    是否有与 RTC 唤醒相关的步骤和代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、我相信没有任何运行 RTC 唤醒的示例。 明天我将进一步研究并返回答案。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将您重定向到更适合您的应用程序的专家。

    此致、

    Gabriel