请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC8T245 工具/软件:
你(们)好
您能帮助提供相关的解决方案吗
需要 RGB888电压电平转换器、1.8V 至3.3V (soc 端为1.8V、电池板端为3.3V)
要转换的信号如下所示、总共28个
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
您能帮助提供相关的解决方案吗
需要 RGB888电压电平转换器、1.8V 至3.3V (soc 端为1.8V、电池板端为3.3V)
要转换的信号如下所示、总共28个
您好 Gareth、
SN74AXC8T245会在这种情况下工作、但您需要10个 IC。
为了减少 IC 的数量、您可以使用2个 SN74AVC16T245。
此致、
Josh
您好 Gareth、
我不太熟悉该协议、但我们需要满足 RGB888电平转换的一些规范吗?
TXB 是具有边沿速率加速器的自动感应、推挽架构器件。 AXC 是一款方向控制型推挽式架构电平转换器。
SN74下有多个系列:AVC、AXC、LVC 和 LXC。 AXC 是 AVC 的更新版本、而 LXC 是 LVC 的更新版本。
AXC 可支持比 TXB 更高的数据速率。
此致、
Josh