This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:RGB888电压电平转换器需要

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524390/sn74axc8t245-rgb888-voltage-level-shifter-require

器件型号:SN74AXC8T245

工具/软件:

你(们)好  

您能帮助提供相关的解决方案吗

需要 RGB888电压电平转换器、1.8V 至3.3V (soc 端为1.8V、电池板端为3.3V)

要转换的信号如下所示、总共28个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    SN74AXC8T245会在这种情况下工作、但您需要10个 IC。

    为了减少 IC 的数量、您可以使用2个 SN74AVC16T245

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    似乎没有专门用于 RGB 的电平转换器。

    那么我可以使用4个 TXB0108RGYR 吗?

    它们都是40Mbps 材料、TXB 与 SN74系列之间有何差异? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我不太熟悉该协议、但我们需要满足 RGB888电平转换的一些规范吗?

    TXB 是具有边沿速率加速器的自动感应、推挽架构器件。 AXC 是一款方向控制型推挽式架构电平转换器。

    SN74下有多个系列:AVC、AXC、LVC 和 LXC。 AXC 是 AVC 的更新版本、而 LXC 是 LVC 的更新版本。  

    AXC 可支持比 TXB 更高的数据速率。

    此致、

    Josh