This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:距离输出是否针对多普勒效应进行了补偿?

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527476/iwr1843boost-is-range-output-compensated-for-doppler-effects

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:

你(们)好 我正在使用 IWR1843BOOST 上的 MRR 实验室。 距离输出是否针对多普勒效应进行了补偿? 例如、假设一个目标距离传感器 100km/h 时移动 75m、导致多普勒频移为 14.29kHz。 因此、使用 MRR 实验室中给出的 4MHz / us 频率斜率、无多普勒效应的拍频为 2MHz、其中多普勒效应为 1.986MHz。 因此、得到的范围将约为 74.5m、 距离理想结果 50cm。 这是否使用 2D FFT 中获得的径向速度进行校正? 请问代码的哪一部分正在实现这一点? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在代码中搜索“Mww Demo_Doppler Compensation“

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:  

    感谢您的答复。  进一步查看后、我  在 dss_data_path.c 文件中找到了 MmwDemo_addDopplerCompensation 函数。 根据代码结构和文档、我知道该函数处理   虚拟天线的多普勒相位补偿。 此校正似乎旨在使多个 TX 天线(用于 MIMO 虚拟阵列)之间的相位对齐、以便  在角度 FFT 级实现准确的角度估算。  但是、我担心 的是多普勒引起的会影响距离估算的频移。 具体来说:

    1.多普勒补偿函数 在 距离和多普勒估算完成后,就在 角度 FFT 之前调用,这表明它是空间(相位)补偿,而不是频域校正。

    2.在代码的第 3109 行:
    range =(((float) rangeIdx * obj->rangeResolution)- min_range_offset_meters);

    这条线直接根据 FFT 频段索引 (rangeIdx) 计算距离、似乎不考虑 目标运动引入的任何偏置、尤其是在仅  使用向上线性调频脉冲的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是执行的唯一多普勒补偿。  

    很遗憾、MRR 代码没有非常详细的文档。

    我建议查看 SDK 2.1 以获取更详细的文档

    您可以通过此链接下载毫米波 SDK。 请选中“下载选项“->"查看“查看所有版本“

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK

    下载后、请检查:

    C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\docs\mmwave_sdk_module_documentation.html

    选择“xwr16xx_mmw_demo"</s>“

    谢谢你

    Cesar