This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:无法检测三面角反射器(静止物体)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534754/iwr6843aopevm-cannot-detect-trihedral-corner-reflector-stationary-object

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具/软件:

大家好、我目前有带 ROS2 驱动器的 6843AOPEVM 模块。  

目前、ROS2 驱动程序仅支持 Out_the_box_demo 和 3D_people_tracking。 使用这些二进制文件、我无法检测角反射器等静态物体。 是否有办法调整配置参数以检测静态物体?
PS:我已经切换了杂波消除、但无法检测到角反射器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请发送用于开箱即用演示的配置文件。 这样应该能够检测角反射器。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    这是用于开 箱即用演示的配置文件。 我所做的唯一更改是禁用离合器拆卸。

    %使用可视化工具版本:3.2.0.0_AOP 创建
    %频率:60
    %平台:xWR68xx_AOP
    %场景分类器:best_range_res
    方位角分辨率百分比(度):30 + 30
    %距离分辨率 (m):0.047
    %最大不模糊距离 (m):9.02
    %最大径向速度 (m/s):4.99
    %径向速度分辨率 (m/s):0.63
    帧持续时间百分比(毫秒):33.333
    范围检测阈值百分比 (dB):15
    %多普勒检测阈值 (dB):15
    %范围峰值分组:已启用
    %多普勒峰分组:已启用
    %静态干扰消除:已禁用
    %到达角 FOV:全 FOV
    %范围 FOV:全 FOV
    %多普勒 FOV:全 FOV
    %****************************************************************************
    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 7 0
    adcCfg 2 1
    adcbufCfg –1 0 1 1
    profileCfg 0 60 43 7 40 0 0 100 1 224 7000 0 0 30
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
    chirpCfg 2 2 0 0 0 0 4
    frameCfg 0 2 16 0 33.333 1 0
    低功率 0 0
    guiMonitor –1 1 0 0 0 0 0
    cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1
    cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15 1
    MultiObjBeamForming –1 1 0.5
    离合器拆卸–1 0
    calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
    extendedMaxVelocity –1 0
    lvdsStreamCfg –1 0 0
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 –1 0 1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 0
    MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    CQRxSatMonitor 0 3 4 99 0
    CQSigImgMonitor 0 111 4.
    模拟监视器 0 0
    aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
    cfarFovCfg –1 0 0 8.40
    cfarFovCfg –1 –5.02 5.02
    calibData 0 0 0
    sensorStart
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可能有点复杂、但执行下面我建议的操作将允许 静态对象使用 3DPT 质量点云:

    • 在 Code Composer Studio (CCS) 中导入 3D 人员跟踪示例工程。
    • 打开 DSS 工程
    • 转至 dss/modules/caponBFDD/RADADEMO_aoEst2DCaponBF_staticRemoval.c src
    • 复制四行 131-134。 应该是 ACC1-acc4。
    • 将其粘贴到 _amem8_f2 行下方、如下所示

    重新编译工程、然后刷写已编译工程(中的 3D_people_track_6843_demo.bin)的二进制输出 mss 文件夹) 、并正常执行其他操作。 像以前一样在您的配置中保持离合器移除、因为我们刚刚启用了 Capon 的卓越静态点(离合器移除对静态点使用了不太密集但不太准确的 Bartlett  链)

    您现在应该能够很好地看到静态对象。

    此致、

    Pedrorm