主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 AWR2243BOOST、 AWR2243
工具/软件:
您好:
我正在将 DCA1000EVM 和 AWR2243BOOST 与 mmWave studio 03.00.00.14 配合使用、并尝试通过射频模拟监控启用配置窗口来监测温度、Rx 增益相位、Rx 分辨率、Tx 功率和 RX IF 级信息。
当我只记录温度时,我没有问题,但当我尝试 监测 其余的,我得到了这种类型的错误:
[09:56:12]收到帧启动异步事件!
[09:56:16]收到监控报告标头异步事件!
[09:56:16] Le format de la chaîne è re d'entre é e est 不正确。
[09:56:16] Rx 噪声系数监控收到异步事件!
[09:56:20]已收到监控报告标头异步事件!
[09:56:20] Le format de la chaîne è re d'entre é e est 不正确。
[09:56:20] Rx 噪声系数监控收到的异步事件!
[09:56:24]已收到监控报告标头异步事件!
[09:56:24] Le format de la chaîne è re d'entre é e est 不正确。
[09:56:24] Rx 噪声系数监控收到的异步事件!
是否有任何必要的参数来清除此错误?
谢谢。此致、
Estelle