This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:在模拟监控中尝试监控 Rx 和 Tx 时出错

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2243BOOST, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547698/mmwave-studio-error-when-trying-to-monitor-rx-and-tx-in-analog-monitoring

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR2243BOOSTAWR2243

工具/软件:

您好:

我正在将 DCA1000EVM 和 AWR2243BOOST 与 mmWave studio 03.00.00.14 配合使用、并尝试通过射频模拟监控启用配置窗口来监测温度、Rx 增益相位、Rx 分辨率、Tx 功率和 RX IF 级信息。

当我只记录温度时,我没有问题,但当我尝试 监测 其余的,我得到了这种类型的错误:

[09:56:12]收到帧启动异步事件!
[09:56:16]收到监控报告标头异步事件!
[09:56:16] Le format de la chaîne è re d'entre é e est 不正确。
[09:56:16] Rx 噪声系数监控收到异步事件!
[09:56:20]已收到监控报告标头异步事件!
[09:56:20] Le format de la chaîne è re d'entre é e est 不正确。
[09:56:20] Rx 噪声系数监控收到的异步事件!
[09:56:24]已收到监控报告标头异步事件!
[09:56:24] Le format de la chaîne è re d'entre é e est 不正确。
[09:56:24] Rx 噪声系数监控收到的异步事件!

是否有任何必要的参数来清除此错误?

谢谢。此致、

Estelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Estelle:

    需要执行一些步骤来设置与 Rx 链相关的监控。   第一步是在“AnalogTXMON"选项“选项卡的 RF Analog Monitoring Enable Config 部分中进行选择。

    然后、在“RXAnalogMon"选项“选项卡中设置相应的监视器。

    此外、您还必须   在 CalibConfig 选项卡中设置监控模式、如下所示:


     

    让我知道这可以解决您的问题。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、  
    我设置了你在你的消息中说,但我仍然有错误. 我还按照 wwWave 用户指南中的 API 序列进行操作。
    以下是我的序列的完整日志:

    [16:46:01][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:02][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口
    [16:46:02][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:02][RadarAPI]: ar1.Disconnect ()
    [16:46:02][RadarAPI]: ar1.calling_ate_DisconnectTarget ()
    [16:46:02][RadarAPI]: ar1.Connected() Calling_Is
    [16:46:02][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Estelle.tournassat\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [16:46:03][RadarAPI]:打开主板控制端口
    [16:46:03][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:04][RadarAPI]:ar1.FullReset ()
    [16:46:04][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:04][RadarAPI]:ar1.Connect (4921921600,1000)
    [16:46:05][RadarAPI]:关闭板控制端口 ()
    [16:46:05][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:05][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口
    [16:46:05][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:05][RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
    [16:46:05][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:07][RadarAPI]:警告:已连接波特率 115200
    [16:46:08][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
    [16:46:08][RadarAPI]:警告:尝试使用 baudrate 921600 进行连接
    [16:46:10][RadarAPI]: ar1.connected Calling_Is ()
    [16:46:11][RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion(“AR1243")</s>“
    [16:46:11][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:11][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion(“XWR2243")“)
    [16:46:11][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:11]器件状态:XWR2243/ASIL-B/SOP:2/ES:1.1
    [16:46:11][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Estelle.tournassat\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [16:46:11][RadarAPI]: ar1.Disconnect ()
    [16:46:11][RadarAPI]: ar1.calling_ate_DisconnectTarget ()
    [16:46:11][RadarAPI]: ar1.connected Calling_Is ()
    [16:46:11][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Estelle.tournassat\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [16:46:15][RadarAPI]:ar1.Connect (4921921600,1000)
    [16:46:16][RadarAPI]: ar1.Connected() Calling_Is
    [16:46:18][RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion(“AR1243")</s>“
    [16:46:18][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:18][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion(“XWR2243")“)
    [16:46:18][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:18]器件状态:XWR2243/ASIL-B/SOP:2/ES:1.1
    [16:46:18][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Estelle.tournassat\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [16:46:20][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw(“C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\..\..\..\rf_eval_firmware\AWR2243 ES1_1\\radarss\\xwr22xx_radarss.bin“)
    [16:46:20][RadarAPI]:下载 BSS 补丁 RPRC 二进制文件。
    [16:46:21][RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion()
    [16:46:21][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.02.00.13 (07/03/20))
    [16:46:22][RadarAPI]: ar1.GetBSPatchFwVersion()
    [16:46:22][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(02.02.02.02.06 (12/08/20))
    [16:46:23][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw(“C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\..\..\..\..\rf_eval_firmware\AWR2243 ES1_1\\masterss\\xwr22xx_masterss.bin“)
    [16:46:23][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
    [16:46:27][RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
    [16:46:27][RadarAPI]: MSSFwVersion :(02.02.02.00(29/07/20))
    [16:46:29]收到 MSS 上电完成异步事件!
    [16:46:29][RadarAPI]:ar1.PowerOn (01000、0、0)
    [16:46:29][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:31][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion(“AR1243")“)
    [16:46:31][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:31][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion(“XWR2243")“)
    [16:46:31][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:31]器件状态:XWR2243/ASIL-B/SOP:2/ES:1.1
    [16:46:31][RadarAPI]:ar1.RfEnable ()
    [16:46:31]收到 BSS 上电完成异步事件!
    [16:46:31][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:32][RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
    [16:46:32][RadarAPI]: MSSFwVersion :(02.02.02.00(29/07/20))
    [16:46:33][RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion()
    [16:46:33][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.02.00.13 (07/03/20))
    [16:46:33][RadarAPI]: ar1.GetBSPatchFwVersion()
    [16:46:33][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(02.02.02.02.06 (12/08/20))
    [16:46:51][RadarAPI]:ar1.ChannNAdcConfig (1、1、0、1、1、 1、1、2、1、0)
    [16:46:51][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:53][RadarAPI]:ar1.RfLdoBypassConfig (0x0)
    [16:46:53][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:54][RadarAPI]:ar1.LPModConfig (0、0)
    [16:46:54][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:55][RadarAPI]:ar1.RfInit ()
    [16:46:55]接收到射频初始化异步事件!
    [16:46:55][RadarAPI]:时间戳、温度:23234、40;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1 状态、更新:1、1;SynthVCO2 状态、更新:1、 1;LODist Status、Update:1、1;RxADCDC Status、 更新:1、1;HPFcutoff Status、Update:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower Status、Update:1、1;RxGain Status、 更新:1、1;TxPhase Status、Update:1、1; RxIQMM 状态、更新:1、1;
    [16:46:55][RadarAPI]:状态:通过
    [16:46:59][RadarAPI]:ar1.DataPathConfig (513,1216644097、0)
    [16:46:59][RadarAPI]:状态:通过
    [16:47:01][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
    [16:47:01][RadarAPI]:状态:通过
    [16:47:03][RadarAPI]:ar1.LVDSLaneConfig (0、1、1、1、1、 1、0、0)
    [16:47:03][RadarAPI]:状态:通过
    [16:47:37][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77,100、6、60 0、0、0、0、0、 0、29,982、0,256,10000、 0、0、94)
    [16:47:37][RadarAPI]:状态:通过
    [16:47:39][RadarAPI]:ar1.ChirpConfig (0、0、0、0、 0、0、1、1、0)
    [16:47:39][RadarAPI]:状态:通过
    [16:47:42]测试源已禁用...!!
    [16:47:42][RadarAPI]:ar1.DisableTestSource (0)
    [16:47:42][RadarAPI]:状态:通过
    [16:47:42][RadarAPI]:ar1.FrameConfig (0、0、8,128,250、 0、1)
    [16:47:42][RadarAPI]:状态:通过
    [16:47:47][RadarAPI]:ar1.SetRfAnaMonConfig (0xF、0x0)
    [16:47:47][RadarAPI]:状态:通过
    [16:47:59][RadarAPI]: ar1.SetRfRxGainPhMonConfig(0, 1, 1, 1, 0, 0、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0)
    [16:47:59][RadarAPI]:状态:通过
    [16:48:02][RadarAPI]:ar1.SetRfRxNoiseMonConfig (0、1、1、0、 0)
    [16:48:02][RadarAPI]:状态:通过
    [16:48:05][RadarAPI]:ar1.SetRfRxIfStageMonConfig (0、0、0、0、0、 0)
    [16:48:05][RadarAPI]:状态:通过
    [16:48:12][RadarAPI]: ar1.DisableMonitoringLogging(0)
    [16:48:12][RadarAPI]:状态:通过
    [16:48:12][RadarAPI]:ar1.SetCalMonTimeUnitConfig (1、1、0、0)
    [16:48:12][RadarAPI]:状态:通过
    [16:48:23][RadarAPI]:ar1.CaptureCardProc.Record(“C:Config_Start \\adc_data.bin“、1)
    [16:48:23][RadarAPI]:向 DCA1000 发送 START_RECORD 命令
    [16:48:26][RadarAPI]: ar1.StartFrame()
    [16:48:26][RadarAPI]:状态:通过
    [16:48:26]接收到帧启动异步事件!
    [16:48:26]收到监控报告标头异步事件!
    [16:48:26] Le format de la chaîne è re d'entre é e est 不正确。
    [16:48:26]接收到 Rx 增益相位监控异步事件!
    [16:48:26] Le format de la chaîne è re d'entre é e est 不正确。

    谢谢。此致
    Estelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题:错误来自我的法语格式与,而不是.