This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:ToF 测量期间的问题。 有时丢失停止信号、有时是坏/无效数据、有时是正确的数据。

Guru**** 2604295 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, SN74LVC1G79, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532377/tdc7200-issues-during-tof-measurement-sometimes-missed-stop-signal-sometimes-bad-invalid-data-sometimes-correct-data

部件号:TDC7200
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G79TDC7201

工具/软件:

背景:

我尝试使用 TDC7200 以高分辨率测量时钟周期。 为了测试这是否可行、我用 mikroe 上的 TDC Click dev 板与 FTDI FT4222 进行对话。
为了测量周期、我使用 SN74LVC1G79 将触发信号锁存到目标时钟频率。 近似原理图如下所示:

问题:

如果我做了几个样本、则会返回随机不正确的数据、或者 TDC 将丢失 STOP 信号、否则数据将完全正确。 配置示例和测量~5kHz 输入频率的 5 个样本。 此处测量值 1 缺少停止信号、测量值 2 完全不正确、但 3-5 是预期值:

2025-06-25T20:12:38.369243Z INFO tdc720x: CONFIG1: Configuration1Register { force_calibration: false, parity_enable: false, trigger_edge: RISING, stop_edge: FALLING, start_edge: RISING, measurement_mode: Mode2, start_measurement: false }
2025-06-25T20:12:38.369896Z INFO tdc720x: CONFIG2: Configuration2Register { calibration_periods: Calibrate10ClockPeriods, number_of_averaging_cycles: Average1Cycles, number_of_stop_signals: One }
2025-06-25T20:12:38.370759Z INFO tdc720x: INT_MASK: InterruptMaskRegister { reserved: 0, clock_counter_overflow_mask: true, coarse_counter_overflow_mask: true, new_measurement_mask: true }
2025-06-25T20:12:38.373362Z INFO tdc720x: STOP Mask: 10
2025-06-25T20:12:38.374296Z INFO tdc720x: Clock overflow: 65535
2025-06-25T20:12:38.375046Z INFO tdc720x: Coarse overflow: 35
---------------------- Measurement 1 ----------------------
2025-06-25T20:12:38.877986Z INFO tdc720x: Timeout
---------------------- Measurement 2 ----------------------
2025-06-25T20:12:38.886500Z INFO tdc720x::tdc720x: INT_STATUS: InterruptStatusRegister { reserved: 0, measurement_completed: true, measurement_started: true, clock_counter_overflow: false, coarse_counter_overflow: false, new_measurement: true }
2025-06-25T20:12:38.889593Z INFO tdc720x::tdc720x: TIME1: TimeRegister { parity: false, measurement: 3072980 }
2025-06-25T20:12:38.890094Z INFO tdc720x::tdc720x: TIME2: TimeRegister { parity: false, measurement: 299 }
2025-06-25T20:12:38.890341Z INFO tdc720x::tdc720x: CLOCK1: ClockCountRegister { parity: 0, reserved: 0, measurement: 1600 }
2025-06-25T20:12:38.891628Z INFO tdc720x: 383.31474386169594 μs
2025-06-25T20:12:38.893052Z INFO tdc720x: 2.608822165110379 KHz
---------------------- Measurement 3 ----------------------
2025-06-25T20:12:38.901961Z INFO tdc720x::tdc720x: INT_STATUS: InterruptStatusRegister { reserved: 0, measurement_completed: true, measurement_started: true, clock_counter_overflow: false, coarse_counter_overflow: false, new_measurement: true }
2025-06-25T20:12:38.903341Z INFO tdc720x::tdc720x: TIME1: TimeRegister { parity: false, measurement: 1517 }
2025-06-25T20:12:38.903664Z INFO tdc720x::tdc720x: TIME2: TimeRegister { parity: false, measurement: 1477 }
2025-06-25T20:12:38.903931Z INFO tdc720x::tdc720x: CLOCK1: ClockCountRegister { parity: 0, reserved: 0, measurement: 1600 }
2025-06-25T20:12:38.904269Z INFO tdc720x: 200.0023852432948 μs
2025-06-25T20:12:38.904732Z INFO tdc720x: 4.999940369628795 KHz
---------------------- Measurement 4 ----------------------
2025-06-25T20:12:38.912598Z INFO tdc720x::tdc720x: INT_STATUS: InterruptStatusRegister { reserved: 0, measurement_completed: true, measurement_started: true, clock_counter_overflow: false, coarse_counter_overflow: false, new_measurement: true }
2025-06-25T20:12:38.913931Z INFO tdc720x::tdc720x: TIME1: TimeRegister { parity: false, measurement: 781 }
2025-06-25T20:12:38.914333Z INFO tdc720x::tdc720x: TIME2: TimeRegister { parity: false, measurement: 746 }
2025-06-25T20:12:38.914560Z INFO tdc720x::tdc720x: CLOCK1: ClockCountRegister { parity: 0, reserved: 0, measurement: 1600 }
2025-06-25T20:12:38.914994Z INFO tdc720x: 200.0020880840006 μs
2025-06-25T20:12:38.915555Z INFO tdc720x: 4.999947798444991 KHz
---------------------- Measurement 5 ----------------------
2025-06-25T20:12:38.921170Z INFO tdc720x::tdc720x: INT_STATUS: InterruptStatusRegister { reserved: 0, measurement_completed: true, measurement_started: true, clock_counter_overflow: false, coarse_counter_overflow: false, new_measurement: true }
2025-06-25T20:12:38.922392Z INFO tdc720x::tdc720x: TIME1: TimeRegister { parity: false, measurement: 552 }
2025-06-25T20:12:38.922830Z INFO tdc720x::tdc720x: TIME2: TimeRegister { parity: false, measurement: 516 }
2025-06-25T20:12:38.923225Z INFO tdc720x::tdc720x: CLOCK1: ClockCountRegister { parity: 0, reserved: 0, measurement: 1600 }
2025-06-25T20:12:38.923519Z INFO tdc720x: 200.0021471742127 μs
2025-06-25T20:12:38.923920Z INFO tdc720x: 4.999946321220971 KHz

样本 1(错过的停止):

请注意、INT 在脉冲后不会变为低电平

示例 2(错误数据):

请注意、脉冲仍是预期的 200us

和数据读数:

您可以看到 Time1 是前 3 个字节 0x2EE3D4 ==  3072980

样本 3(正确的数据,4 和 5 的数据相同):

和数据读数:


问题:

-为什么 TDC 缺少这些止动边? 无论中断引脚 是否检测到停止边沿、是否应该在~8ms 后由于溢出而变为低电平(实际上,我在 500ms 后会有超时)? 它清楚地看到了开始沿、因为触发器引脚在上升沿之后不久变为低电平。

-启动和停止引脚连接在一起是否有某种问题?

-为什么 TDC 有时会返回错误的数据?  3072980 不应该导致 35 的课程计数器过滤器溢出并引发中断吗?

-当我将目标频率提高到 25KHz(40us 周期)时,每个停止边都会丢失(但在 8ms 时仍然没有溢出)。 这应该完全符合 TDC 的规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、基顿、

    感谢您在论坛上发帖。  我正在研究您的问题、并将告诉您我找到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了这个 主题、最后确定、如果 CS 和 SCLK 在开始采集后变化超过 330ns、采集可能会损坏或中断。 遗憾的是、FT4222 无法做到这一点。

    -您能否检查/测试 TDC7201 上是否仍存在此问题?

    -我是否可以在同一 SPI 总线上有两个 TDC7201 通道,或者 SCLK 是否会破坏采集?

    -我可以有软件 CS 吗?TDC7201 是否还需要 CS 在 330ns 内取消置位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基顿、

    感谢您的更新。  TDC7201 很可能也会导致问题、但我将确认这一点以及任何可能的权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对此进行了任何更新?