This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:OOB 点云数据是仪表组算法之前或之后的数据

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1589107/awr1843aopevm-oob-point-cloud-data-is-pre-or-post-the-cluster-algorithm

器件型号: AWR1843AOPEVM

尊敬的专家:

我们希望就以下有关 AWR1843AOPEVM 的问题寻求帮助:

关于 AWR1843AOPEVM 的设置、我使用了 OOB 演示、我从 mmwavesdk 处理了 parser_mmw_demo.py 文件、以便可以使用 pyserial 上传 cfg。 文件、通过 UART 提取数据、并在 IDE 中显示/绘制数据。 我的主要问题是、我知道物体一词有歧义、因此我想知道 OOB 设置中的对象是否在群集之前或群集后、因为我的应用对于拥有未污染的点云数据是有益的。

 

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    我想要求更新。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    很抱歉耽误你的时间。 您是否询问群集是在点云输出之前还是之后发生?

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    客户回复:
    是的、正确。 我不确定通过 UART 发送的 PCD 是否遵循聚类算法。 我的暂停是在之后,但不确定是否有一个“容易“的源代码修改,将绕过这种聚类算法,如果情况是这样的。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、存档:

    VIG 将在下周休假。   在他缺席期间,我将介入帮助。

    通常、客户可以配置群集来过滤最小点。  您能告诉我客户正在使用的具体演示和配置吗?   

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    客户在演示中分别使用“C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTs\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\xwr18xx_mmw_AOP_demo.bin“和“C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\xwr18xx\mmw\profiles\ado3d\profile_cfg“。

    谢谢你。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、存档:

    对于 SDK OOB 演示、不存在集群模块。  因此、所有输出点云都经过群集处理。  

    他们可以在  C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\datapath\dpc\objectdetection\objdetection\objdethwa\objectdetection.c 内的 DPC_ObjectDetection_execute () 函数中找到 AOP 器件的点云链 src

    此致、

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang,

    客户回复:
    我想最后一个问题、因为我的理解是、只有 CFAR(多普勒地图类型信息)使用聚类模块。 UART 流 xyz 仍然是原始 PCD、用于执行此操作的主要方法是更改 cfg 文件中的阈值 (dB)。

    谢谢你。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、存档:

    我在上一个答复中有一个拼写错误、我更正了它。   基本上、演示中没有集群。   我们确实有 CFAR、客户可以控制 CFAR 参数来调整检测。   客户可以查看 mmwave_sdk_user_guide.pdf 上的用户指南内的“cfarCfg" ,“,了解、了解可以针对 CFAR 模块进行调优的内容。

    我没有遵循这一说法“我的理解是只有 CFAR(多普勒图类型信息)使用聚类模块。“   您能解释一下聚类是什么意思吗?  

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang,

    感谢您的支持。

    认为集群确实发生了、但在此之前 PCD 通过 UART 向外吐了出来。 因此,我认为聚类被用于输出的其他部分(可能对于速度输出,它将使用聚类 PCD 给出一种速度估计)。 现在我知道群集根本不会发生、这可以清除我的所有问题和误解。

    此致、
    Christopher