This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP101:温度精度

Guru**** 2666045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1592570/tmp101-temp-precision

部件号: TMP101
主题: TMP112

DAER 技术支持团队、

查看数据表后、精度显示为最大±2°C±0.5°C (–25°C 至 85°C、2.7V 至 5.5V)、影响此精度的电压变化规格为最大 1V/V

image.png

在给定实际工作条件((3.3V±5%的电压变化和从–25°C 到<xmt-block1> 85°C</xmt-block> 的温度变化)的 85°C的情况下、以下计算温度精度的方法是否正确?

  1. 假设电压没有偏离温度精度、计算精度(最大±2°C):
    ±2°C -((5.5 - 2.7V) x±0.5°C VDD/V)=±0.6°C

  2. 仅考虑电压变化来计算精度:
    (3.465 - 3.135V) x±0.5°C 10V/V =±0.165°C

  3. 精度不包括电压变化引起的电压变化 (1)+由于电压变化引起的精度 (2)=±0.765°C 最大值

此致、
TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “典型值“规格是在 3.3V 标称电压下在示例器件上实际测得的值。 在任何电压/温度下、在样片上未观察到“最大值“规格、预计在生产单元上找不到该规格。  

    如果您需要指定为 0.5C MAX 的器件、请参阅 TMP112 或以下列表: https://www.ti.com/product-category/sensors/temperature/digital/products.html#1241=Local&1918=I2C&2033max=0.08%3B0.5&

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ren:

    感谢您的答复。

    是否应该将 3.3V±5%电压波动 (±0.165°C) 引起的误差添加到±2°C (max) 中、或者±2°C (max) 是否已经包含电压波动?

     此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +–2C max 包括电压波动。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 REN、

    0.5℃ 典型值是否 还包括电压波动? 此外、何时会使用?(μ V/Vtyp 和 0.5℃)μ V 0.2℃

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.5C 典型值为 3.3V 和–25 至 85C。  

    在 2.7 至 5.5V 范围内、对样本观察到 0.2C/V。 当电压高于 3.3V 时、传感器的读数往往较高、而当电压低于 3.3V 时、传感器的读数往往较低。 当工作电压为 4V 时、您可能会期望传感器的读数 (4-3.3)*0.2=0.14C 比正常值高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ren、

    感谢您的回复、感谢您的 典型电压波动。

    此外、我知道根据您的评论、±2°C 的 (max) 精度包括作为误差源的±0.5°C 最大电源电压波动。

    您说:

    +–2C max 包括电压波动。

    问题 4

    在这种情况下、我了解条件是“TA =–55~85°C、V+= 2.7~5.5V “。
    如果将这些条件更改为“TA =–25~85°C、V+= 3.3V±5%、
    ±2°C (max) 的准确度有多高?

    问题 5.
    或者、考虑到各个器件的变化、无论条件如何、精度都是±2°C 的 (max) 吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法推测在不同条件下的精度会是多少。 如果您需要更精确的器件、我们会出售它们。

    在–25°C 至 85°C 范围内的+/–2C 最大规格涵盖了器件差异、温度变化、电源差异和生产测试能力。 任何最大规格的目的都绝不是运送超过该规格的器件。