Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, IWRL6432
器件型号: AWRL6432BOOST
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件
我有 AWRL6432BOOST。 连接 5V 外部电源并将 USB 电缆连接到 PC。
可以在“Device Manager“下看到端口。

已启动毫米波演示可视化工具 3.6

使用上述设置进行配置时;硬件未连接

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, IWRL6432
器件型号: AWRL6432BOOST
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件
我有 AWRL6432BOOST。 连接 5V 外部电源并将 USB 电缆连接到 PC。
可以在“Device Manager“下看到端口。

已启动毫米波演示可视化工具 3.6

使用上述设置进行配置时;硬件未连接

选择生命体征时出现错误
--------------------------------
两种方法
--------------------------------
刷写正确的二进制文件后、确保器件处于正确的 SOP 模式、并且您发送的 cfg 有效
--------------------------------
好的
--------------------------------
您好:
您能否确保已刷写正确的二进制文件并发出正确的配置?
{radar_toolbox_dir}\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs
这是您应在雷达工具箱中参考的路径。
此外、请确保在刷写二进制文件后在功能模式下运行器件。