This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:无法连接毫米波演示可视化工具 3.6

Guru**** 2770115 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1614033/awrl6432boost-unable-to-connect-with-mmwave-demo-visualizer-3-6

器件型号: AWRL6432BOOST
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

我有 AWRL6432BOOST。 连接 5V 外部电源并将 USB 电缆连接到 PC。

可以在“Device Manager“下看到端口。

image.png

 

已启动毫米波演示可视化工具 3.6

image.png

 

使用上述设置进行配置时;硬件未连接

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够连接工业可视化工具。 我无法看到生命体征。 此外、没有用于 CPD 的.cfg 文件。

    您能否请 CPD 配置文件还让我知道如何查看生命体征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到用于运动和占位检测的.cfg 文件、但仍无法看到目标的生命体征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择生命体征时出现错误

    --------------------------------
    两种方法
    --------------------------------
    刷写正确的二进制文件后、确保器件处于正确的 SOP 模式、并且您发送的 cfg 有效
    --------------------------------
    好的
    --------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确保已刷写正确的二进制文件并发出正确的配置?
    {radar_toolbox_dir}\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    这是您应在雷达工具箱中参考的路径。

    此外、请确保在刷写二进制文件后在功能模式下运行器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何要刷写的二进制文件、您能分享用于此操作的二进制文件以获取生命体征吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二进制文件位于上述雷达工具箱路径中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。 如果我想要其他配置、那么我是否需要再次刷新传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想要其他演示、则需要刷写不同的二进制文件。 但在演示的限制范围内、相同的二进制文件可以用于不同的配置。