This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:与 DO254 标准兼容

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615944/pga305-compatibility-with-do254-standard

部件号: PGA305

您好:

我想在航空应用中使用 PGA305。 我需要遵守 DO254 标准。 我可以更轻松地证明 PGA305 不是一个复杂的组件。

但是、它似乎包含一个微处理器。 是否可以获得 PGA305 的更详细原理图以及微处理器工作原理的说明?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Didier:  

    欢迎来到 E2E!

    我已经向您发送了一个朋友的申请、如果您接受、我可以为您提供完整数据表的访问权限。  

    下面是完整的方框图:

    PGA305 在器件内部确实有一个微控制器、用于运行对压力输入进行线性化的补偿算法。 器件是可配置的 — 用户可以更改 PGAIN 或 DAC 输出配置等参数 — 但无法更改微控制器中的固件。 微控制器运行的补偿算法是固定的:

    公式中的系数 (h_x、g_x、m_x 和 n_x) 也可由用户配置、允许用户校准每个器件、但这是用户可以调整补偿算法的主要范围。  

    您能分享这个用例吗?

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIE Maggie,

    感谢您的回答。

    PGA305 将集成在飞机上安装的压力传感器中。 电源电压介于 18V 和 32V 之间、输出信号介于 0.5V 和 9.5V 之间。 根据 DO254 标准、DAL 级别为 C。 鉴于有内部软件、我不确定是否可以证明该组件并不复杂。

    此致。

    Didier。