Other Parts Discussed in Thread: PGA305
部件号: PGA305
您好:
我想在航空应用中使用 PGA305。 我需要遵守 DO254 标准。 我可以更轻松地证明 PGA305 不是一个复杂的组件。
但是、它似乎包含一个微处理器。 是否可以获得 PGA305 的更详细原理图以及微处理器工作原理的说明?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Didier:
欢迎来到 E2E!
我已经向您发送了一个朋友的申请、如果您接受、我可以为您提供完整数据表的访问权限。
下面是完整的方框图:

PGA305 在器件内部确实有一个微控制器、用于运行对压力输入进行线性化的补偿算法。 器件是可配置的 — 用户可以更改 PGAIN 或 DAC 输出配置等参数 — 但无法更改微控制器中的固件。 微控制器运行的补偿算法是固定的:

公式中的系数 (h_x、g_x、m_x 和 n_x) 也可由用户配置、允许用户校准每个器件、但这是用户可以调整补偿算法的主要范围。
您能分享这个用例吗?
谢谢、
Maggie