This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432 校准方法

Guru**** 2766605 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1614651/iwrl6432boost-iwrl6432-calibration-method

器件型号: IWRL6432BOOST
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

IWRL6432 校准方法

目前、我正在使用 MMWAVE_L_SDK_05_05_00_02 查看校准。
我目前正在从事“Range Bias and RX Channel Phase Calibration“工作。

%****************************************************************************
% MotionDetect:线性调频脉冲配置和处理链是

%用于检测移动物体、包括的估计值
%物体的距离、速度和角度。 通常是这样

%在检测、定位和跟踪中的对象时有用

%室内或室外设置。 %********************************************************************************************
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 8 0 0 0 256 1 28 0
chirpTimingCfg 6 63 0 75 60
frameCfg 2 0 200 64 250 0
guiMonitor 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SigProcChainCfg 32 2 1 0 4 0 15
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1
aoFovCfg –60 –40 40
rangeSelCfg 0.1 12.0
离合器拆卸 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000
adcDataSource 0 C:/ti/mmwave_lp_sdk/examples/datapath/common/testBench/major_motion/adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 1 0 40 0​​0x1ff000
mpdBoundaryBox 1 0 1.48 0 1.95 0 3.
mpdBoundaryBox 2 0 1.48 1.95 3.9 0 3.
mpdBoundaryBox 3 –1.48 0 1.95 0 3.
mpdBoundaryBox 4 –1.48 0 1.95 3.9 0 3.
sensorPosition 0 0 1.44 0
MinorStateCfg 5 4 40 8 4 30 8
MajorStateCfg 4 2 30 10 8 80 4
群集配置 1 0.5 2.
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 1 2.5 1.
波特率 1250000
sensorStart 0 0 0 0

如上所述继续操作时、
校正值不是输出、而是

Rx 配置:无效 DPC 通道补偿错误→我收到的错误会忽略补偿值。

我想知道如何改进这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生了与上述情况类似的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sensorStop 0 
    channelCfg 5 3 0
    chirpComnCfg 8 0 0 256 4 28 0
    chirpTimingCfg 6 63 0 75 60
    frameCfg 2 0 200 64 100 0
    antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 3 2.418 2.418
    guiMonitor 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1
    SigProcChainCfg 64 1 3 2 8 8 1 0.3
    cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1
    aoFovCfg –70 70 –40 40
    rangeSelCfg 0.1 2.8
    离合器拆卸 1.
    compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000
    adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
    adcLogging 0
    lowPowerCfg 1
    factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
    boundaryBox –3.5 0 9 –0.5 3.
    sensorPosition 0 0 1.9 0 0
    StaticBoundaryBox –3 0.5 7.5 0 3.
    gatingParam 3 2 2 4
    状态参数 3 12 50 5 200
    分配参数 6 10 0.1 4 0.5 20
    最大加速度 0.4 0.1
    trackingCfg 1 2 100 3 61.3 191.7 100
    PreenceBoundaryBox –3 0.5 7.5 0 3.
    MicroDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1.
    分类器配置 1 3 4.
    波特率 1250000
    MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 1 0.7 0.2
    sensorStart 0 0 0 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      即使我运行上述器件、也没有任何变化。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您是否参考了 CompRange BIAS 和 Rx 相位校准常见问题解答 、了解它是否有助于解决此问题?  它提供了有关如何正确设置和配置此 CLI 命令的指导。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    问题已解决。