Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1, LMR43620-Q1, TIDEP-01036, AWRL1432
器件型号: AWRL1432
主题中讨论的其他器件: TIDEP-01036、LMR43620-Q1、TPS628502-Q1
您好团队:
客户请参阅脚踢开启参考设计 (TIDEP-01036 参考设计| 德州仪器 TI.com)。 他们对电源时序和复位时序有疑问。

在使用 3.3V I/O BOM 优化型拓扑配置电源电路时、IO 功率会在 AWRL1432 的内核功率之前导通、因为功率按 LMR43620-Q1 (3.3V OUT)-> TPS628502-Q1 (1.8V OUT) 顺序施加。
根据 AWRL1432 的数据表、VIOIN 和其他电源之间的时序未在上电序列中详细定义、但即使在内核电源之前施加 IO 电源、芯片也不会有问题?
由于电源通常按内核-> IO 的顺序施加、因此他们想问、当首先打开 IO 电源而不施加内核电源时、是否存在任何由于内部泄漏电压而导致的问题。
此致、
LINA