This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:电源时序和复位时序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1, LMR43620-Q1, TIDEP-01036, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620183/awrl1432-power-supply-sequencing-and-reset-timing

器件型号: AWRL1432
主题中讨论的其他器件: TIDEP-01036、LMR43620-Q1、TPS628502-Q1

您好团队:

客户请参阅脚踢开启参考设计 (TIDEP-01036 参考设计| 德州仪器 TI.com)。 他们对电源时序和复位时序有疑问。

image.png

在使用 3.3V I/O BOM 优化型拓扑配置电源电路时、IO 功率会在 AWRL1432 的内核功率之前导通、因为功率按 LMR43620-Q1 (3.3V OUT)-> TPS628502-Q1 (1.8V OUT) 顺序施加。

根据 AWRL1432 的数据表、VIOIN 和其他电源之间的时序未在上电序列中详细定义、但即使在内核电源之前施加 IO 电源、芯片也不会有问题?

由于电源通常按内核-> IO 的顺序施加、因此他们想问、当首先打开 IO 电源而不施加内核电源时、是否存在任何由于内部泄漏电压而导致的问题。  

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    如果 有推荐的 VIN 订单、请告诉我。

    此致、

    LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:
      如数据表“ 电源时序和复位时序“部分所示、 在 RESET 置为无效之前、所有外部电压轨(包括 SOP)都应该保持稳定。 因此、电流设计符合要求。

    谢谢、
    Sivaprasad