This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MWAVEICBOOST:MWAVEICBOOST:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头错误(-233,SC_ERR_PATH_BOD)

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1066506/mmwaveicboost-mmwaveicboost-texas-instruments-xds110-usb-debug-probe-error--233-sc_err_path_broken

部件号:MWAVEICBOOST
“线程”中讨论的其它部件: AWR6843AOP测试

调试方案:  

带 AWR6843AOP 启动器套件的毫米波段增强板。 使用 CCS 连接到调试器时,我收到以下错误消息。 我在互联网上找不到任何帮助。 请在这方面帮助我。

我在光波段增强评估板中进行了必要的设置。

测试连接日志:

[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头_0]

执行命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile %-RV -o -S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]-------------

C:\Users\xxxxx\AppData\Local\TEXASI~1\CCs\
ccs1110\0\BrdDA\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

该实用程序已选择100或510类产品。
该实用程序将加载适配器“jioxds110.dll”。
磁带库构建日期为“DEC 8 2021”。
库构建时间为“11:16:32”。
库软件包版本为'9.6.0.00172'。
库组件版本为'35.35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“5”(0x00000005)。
控制器的插入长度为“0”(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

--- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

将通过切换 JTAG TRST 信号来重置扫描路径。
控制器是带有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
软件配置为使用 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已设置为“0”(0x0000)。

--- [发生错误,此实用程序已中止]-----------------

此错误由 TI 的 USIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为'S_ERR_PATH_BUSD'。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位,它们可能会断裂。
试图扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
存在卡在一个位置或卡在零位置故障。

[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果 您尝试使用 CCS 或其他方法进行连接,请告诉我。 另外,如果您已经阅读了用户指南 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html,请告诉我

    此致,  

    苏丹 K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在通过微型 USB 端口(xds110 USB)使用 CCS 进行连接。 是的,我遵循了上述链接。

    之后 ,我将目标配置(主要是 JTAG/SWD/cJTAG 模式)中的连接属性更改为高级模式。

    测试连接日志:  

    [开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头_0]

    执行命令:

    %CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile %-RV -o -S 完整性

    [结果]


    --- [打印主板配置路径名]-------------

    C:\Users\xxxx\AppData\Local\TEXASI~1\CCs\
    ccs1110\0\BrdDA\testBoard.dat

    --- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    该实用程序已选择100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器“jioxds110.dll”。
    磁带库构建日期为“DEC 8 2021”。
    库构建时间为“11:16:32”。
    库软件包版本为'9.6.0.00172'。
    库组件版本为'35.35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为“5”(0x00000005)。
    控制器的插入长度为“0”(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    --- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    将通过切换 JTAG TRST 信号来重置扫描路径。
    控制器是带有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    软件配置为使用 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的正时。
    控制器无法控制输入引脚上的正时。
    扫描路径链路延迟已设置为“0”(0x0000)。

    --- [发生错误,此实用程序已中止]-----------------

    此错误由 TI 的 USIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为“-230”(0xffff1a)。
    标题为“C_ERR_PATH_Measure”。

    解释如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径的测量长度无效。
    这表示链路延迟或扫描路径中存在错误。

    [结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探头_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我正在使用附加的 CCXML 文件,并能够通过 JTAG 连接到设备。 e2e.ti.com/.../IWR6843_5F00_test.ccxml

    请您尝试一下,并告诉我。  

    在 MWAVEICBOOST 上,您能否确保 SOP 跳线设置为 开发模式?  

    此致,  

    苏丹 K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    使用共享的.CCXML 文件测试连接时显示以下错误:

    我是否知道  JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位意味着什么?

    --- [发生错误,此实用程序已中止]-----------------

    此错误由 TI 的 USIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为'S_ERR_PATH_BUSD'。

    解释如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位,它们可能会断裂。
    试图扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
    存在卡在一个位置或卡在零位置故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您是否尝试使用另一个主板进行测试以确定这是损坏的主板的问题?  

    此致,  

    苏丹 K N