This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:点云tlv,目标tlv和目标索引tlv之间的关系

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1097431/iwr6843aopevm-the-relationship-among-point-cloud-tlv-target-tlv-and-target-index-tlv

部件号:IWR6843AOPEVM

您好,

UART输出数据格式

,目标索引tlv的描述如下:

问题1:

如果我明白了,这意味着我们只能知道一个点在下一个帧中属于哪个群集,对吗?

问题2:

群集或目标是否来自基于当前帧的点云tlv (与目标tlv相同)或前一帧的算法?

谢谢你。

此致

木制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Woody:

    问题1:

    如果我明白了,这意味着我们只能知道一个点在下一个帧中属于哪个群集,对吗?

    [/引述]

    点聚集在标识它们的同一帧中。 每个新的帧都将产生 一组将聚集的点。

    问题2:

    群集或目标是否来自基于当前帧的点云tlv (与目标tlv相同)或前一帧的算法?

    [/引述]

    群集/目标来自与点云相同的帧。 每个帧都生成一个点云,该点云将为同一帧创建群集和跟踪。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nate,

    谢谢你。

    现在我已经清楚了问题2。

    对于问题1:

    我想是这句话'注意:这里的点数是帧n-1的'和'索引I的targetID是前一帧点云的点I关联的目标'让我感到困惑。 目标索引tlv是否也表示同一帧中点云和目标的关系? 帧n-1和前一帧是什么意思?

    加:根据我的实验,当前帧中的目标索引数始终等于3 +上一帧中的点数。 (目标索引数等于同一帧中的点数的第一个帧除外。) 为什么有3个额外的指数?

    如果我们在同一帧中从点云获得目标,那么不同时包含当前通信是没有意义的。 这很奇怪,不是吗?

    谢谢你:-)

    此致

    木制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Woody:

    您的回答似乎正确,我以前的回答也不正确。 目标索引与上一帧中的点相对应。 我不知道为什么当前帧中的目标指数比您预期的多3个。 也许您可以生成一个点云,只有很少的点可以逐点检查,为什么您看到的点比您预期的多? 我想你可以把CFAR参数设置得这么高,以至于没有什么可以被当作点。

    最佳,

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nate,

    谢谢你。

    让我们再次说明一下:

    1.目标tlv是从当前的点云tlv获取的。

    2.目标索引tlv表示上一帧中目标tlv和点云tlv之间的关系。

    对吧?

    此致

    木制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Woody:

    是的,正确。 这是因为将每个传入点与目标关联需要更多处理,因此在每个TLV中,您将获得当前帧的点,然后获得上一帧中点的目标ID。

    最佳,

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nate,

    非常感谢:-)

    此致

    木制