This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师:
插入 dca1000evm 后、红灯将亮起。
使用 mmwavestudio 时、它将显示无法连接、
FPGA 版本无法显示。
当我执行另一个数据收集时、正常的 bin 文件大小应为2002kb、
但在红色框中标记的文件中存在错误。
之后、我的 dca1000evm 的红灯亮起。
我尝试搜索用户手册并找到第9章、
有关刷新 FPGA 的相关建议、
我下载了点阵金刚石编程器。
但是、根据要求配置文件后、
发生编程故障错误。
我想问、当防火墙关闭时、可能会导致这种情况的原因是什么。
您对重置 FPGA 中的错误有什么建议吗?
谢谢你。
我只想说 dca1000没有连接、因为正常文件大小应该是2002kb、但是有0KB 和1182kb。 我也对此感到困惑。
2.指示灯为红色:(SD_FULL)(DDR_FULL)(FPGA_ERR) (LVDS_PATH_ERR)(HDR_ERR) (EEPROM_RD_FAIL)。 我查阅了用户指南、不知道为什么有这么多灯亮起。
您好 Xingran、
那么、所有的红灯都亮起了吗? 它们在什么时间点打开并保持打开、还是在一段时间后关闭? 这些指示灯将在 DCA1000电路板上电期间亮起、然后在 FPGA 代码从板载存储器加载到 FPGA 时熄灭。 您是否尝试使用金刚石工具重新刷新 DCA1000二进制文件?
您是否使用 mmWave Studio 来控制和配置 DCA1000和1642器件?
此致、
Vivek
您好 Vivek:
1.插上电源后,这些红灯一直亮着
我尝试使用 FPGA 重写、但在擦除过程中、
我在问题说明中提到了一个问题。
如上图所示、使用菱形软件、
擦除成功、但重写失败、
我严格遵循手册中的第9.2节。
下面将显示我使用菱形软件设置的所有设置、以便您可以查找问题。
上图显示擦除成功。
这是重闪存配置。
刷写失败、我无法找到此错误的原因。
mmWave Studio 可以正常配置雷达、
但连接到 DCA1000EVM 时发生错误、
显示无法搜索 FPGA 版本。
您好 Xingran、
您是否为 DCA1000提供5V 电源? 您能否使用 LED 设置共享仅 DCA1000 (不连接1642升压板)的图像?
此致、
Vivek
您好 Xingran、
如果您按下"FPGA program"开关 SW4、会发生什么情况?
我假设您最初能够使用此 DCA 采集数据、但现在它不起作用、这是正确的吗?
此致、
Vivek
按下后无变化。然而、FPGA_PROGRAMN_LED 和 FPGA_INITN 两个指示灯将亮起、如果您停止按下、两个指示灯将熄灭。 出现错误的几个红色指示灯未发生变化、重新供电电源无法正常工作。 以前、DCA1000确实可以正常收集数据
我擦除 FPGA 并无法再次写入后、认为 dca1000中没有 FPGA。
因此、重新编程可能不是解决方案。
那么、我们应该先解决重写问题吗?
或者您是否有其他观点?
您好 Xingran、
您是对的、看起来您最终擦除了 FPGA 代码。 您需要尝试重新刷写 FPGA。 您尝试刷写哪个二进制文件、您是否从 mmWave Studio 软件包中找到了该文件?
此致、
Vivek
您好 Xingran、
二进制文件正确。 如果电路板工作正常、您应该能够使用 Lattice 提供的 Diamond 可编程工具刷写 FPGA 二进制文件。
如果您无法执行此操作、则可能表示电路板已损坏(因为您提到过、您正在按照用户指南中的确切步骤进行操作)。 如果您愿意、您也可以再次仔细检查您的过程。
此致、
Vivek
您好 Xingran、
您是否再次尝试刷写? 如果仍然无法正常工作、您能否检查是否有任何其他 USB 电缆连接到同一台 PC? 如果是、您可以在尝试重新刷新 FPGA 二进制文件之前将其删除吗?
此致、
Vivek