This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:无法连接 dca1000evm

Guru**** 1963975 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1112321/dca1000evm-unable-to-connect-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM

尊敬的 TI 工程师:

   插入 dca1000evm 后、红灯将亮起。

使用 mmwavestudio 时、它将显示无法连接、

FPGA 版本无法显示。

当我执行另一个数据收集时、正常的 bin 文件大小应为2002kb、

但在红色框中标记的文件中存在错误。

之后、我的 dca1000evm 的红灯亮起。

我尝试搜索用户手册并找到第9章、

有关刷新 FPGA 的相关建议、

我下载了点阵金刚石编程器。

但是、根据要求配置文件后、

发生编程故障错误。

我想问、当防火墙关闭时、可能会导致这种情况的原因是什么。

您对重置 FPGA 中的错误有什么建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是因为这两个 IDS 不匹配、还是存在另一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您提到您无法从 mmWave Studio 连接到 DCA1000。 但我看到、这是使用一些 ADC 数据生成的一些数据文件、如果 DCA 未连接、这些数据文件是如何生成的? DCA1000上的哪个红色 LED 灯亮起? LED 附近会有一些丝网文字提示信号名称、您能提供吗? 或者在 LED 灯亮起的情况下发送电路板的清晰图像。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想说 dca1000没有连接、因为正常文件大小应该是2002kb、但是有0KB 和1182kb。 我也对此感到困惑。
    2.指示灯为红色:(SD_FULL)(DDR_FULL)(FPGA_ERR) (LVDS_PATH_ERR)(HDR_ERR) (EEPROM_RD_FAIL)。 我查阅了用户指南、不知道为什么有这么多灯亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingran、

    那么、所有的红灯都亮起了吗? 它们在什么时间点打开并保持打开、还是在一段时间后关闭? 这些指示灯将在 DCA1000电路板上电期间亮起、然后在 FPGA 代码从板载存储器加载到 FPGA 时熄灭。 您是否尝试使用金刚石工具重新刷新 DCA1000二进制文件?  

    您是否使用 mmWave Studio 来控制和配置 DCA1000和1642器件?

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vivek:

    1.插上电源后,这些红灯一直亮着

    我尝试使用 FPGA 重写、但在擦除过程中、

    我在问题说明中提到了一个问题。

    如上图所示、使用菱形软件、

    擦除成功、但重写失败、

    我严格遵循手册中的第9.2节。

    下面将显示我使用菱形软件设置的所有设置、以便您可以查找问题。

    上图显示擦除成功。

    这是重闪存配置。

    刷写失败、我无法找到此错误的原因。

    mmWave Studio 可以正常配置雷达、

    但连接到 DCA1000EVM 时发生错误、

    显示无法搜索 FPGA 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingran、

    您是否为 DCA1000提供5V 电源? 您能否使用 LED 设置共享仅 DCA1000 (不连接1642升压板)的图像?

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingran、

    如果您按下"FPGA program"开关 SW4、会发生什么情况?

    我假设您最初能够使用此 DCA 采集数据、但现在它不起作用、这是正确的吗?

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按下后无变化。然而、FPGA_PROGRAMN_LED 和 FPGA_INITN 两个指示灯将亮起、如果您停止按下、两个指示灯将熄灭。 出现错误的几个红色指示灯未发生变化、重新供电电源无法正常工作。 以前、DCA1000确实可以正常收集数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我擦除 FPGA 并无法再次写入后、认为 dca1000中没有 FPGA。

    因此、重新编程可能不是解决方案。

    那么、我们应该先解决重写问题吗?

    或者您是否有其他观点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingran、

    您是对的、看起来您最终擦除了 FPGA 代码。 您需要尝试重新刷写 FPGA。 您尝试刷写哪个二进制文件、您是否从 mmWave Studio 软件包中找到了该文件?

    此致、

    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingran、

    二进制文件正确。 如果电路板工作正常、您应该能够使用 Lattice 提供的 Diamond 可编程工具刷写 FPGA 二进制文件。

    如果您无法执行此操作、则可能表示电路板已损坏(因为您提到过、您正在按照用户指南中的确切步骤进行操作)。 如果您愿意、您也可以再次仔细检查您的过程。

    此致、
    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingran、

    您是否再次尝试刷写? 如果仍然无法正常工作、您能否检查是否有任何其他 USB 电缆连接到同一台 PC? 如果是、您可以在尝试重新刷新 FPGA 二进制文件之前将其删除吗?

    此致、

    Vivek

x 出现错误。请重试或与管理员联系。