This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 工程师:
插入 dca1000evm 后、红灯将亮起。
使用 mmwavestudio 时、它将显示无法连接、
FPGA 版本无法显示。
当我执行另一个数据收集时、正常的 bin 文件大小应为2002kb、
但在红色框中标记的文件中存在错误。
之后、我的 dca1000evm 的红灯亮起。
我尝试搜索用户手册并找到第9章、
有关刷新 FPGA 的相关建议、
我下载了点阵金刚石编程器。
但是、根据要求配置文件后、
发生编程故障错误。
我想问、当防火墙关闭时、可能会导致这种情况的原因是什么。
您对重置 FPGA 中的错误有什么建议吗?
谢谢你。
是因为这两个 IDS 不匹配、还是存在另一个问题
您好,
您提到您无法从 mmWave Studio 连接到 DCA1000。 但我看到、这是使用一些 ADC 数据生成的一些数据文件、如果 DCA 未连接、这些数据文件是如何生成的? DCA1000上的哪个红色 LED 灯亮起? LED 附近会有一些丝网文字提示信号名称、您能提供吗? 或者在 LED 灯亮起的情况下发送电路板的清晰图像。
此致、
Vivek
我只想说 dca1000没有连接、因为正常文件大小应该是2002kb、但是有0KB 和1182kb。 我也对此感到困惑。
2.指示灯为红色:(SD_FULL)(DDR_FULL)(FPGA_ERR) (LVDS_PATH_ERR)(HDR_ERR) (EEPROM_RD_FAIL)。 我查阅了用户指南、不知道为什么有这么多灯亮起。
您好 Xingran、
那么、所有的红灯都亮起了吗? 它们在什么时间点打开并保持打开、还是在一段时间后关闭? 这些指示灯将在 DCA1000电路板上电期间亮起、然后在 FPGA 代码从板载存储器加载到 FPGA 时熄灭。 您是否尝试使用金刚石工具重新刷新 DCA1000二进制文件?
您是否使用 mmWave Studio 来控制和配置 DCA1000和1642器件?
此致、
Vivek
您好 Vivek:
1.插上电源后,这些红灯一直亮着
我尝试使用 FPGA 重写、但在擦除过程中、
我在问题说明中提到了一个问题。
如上图所示、使用菱形软件、
擦除成功、但重写失败、
我严格遵循手册中的第9.2节。
下面将显示我使用菱形软件设置的所有设置、以便您可以查找问题。
上图显示擦除成功。
这是重闪存配置。
刷写失败、我无法找到此错误的原因。
mmWave Studio 可以正常配置雷达、
但连接到 DCA1000EVM 时发生错误、
显示无法搜索 FPGA 版本。
您好 Xingran、
如果您按下"FPGA program"开关 SW4、会发生什么情况?
我假设您最初能够使用此 DCA 采集数据、但现在它不起作用、这是正确的吗?
此致、
Vivek