This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队-
我一直在寻找一种使用 Jetson Nano 来刷写 IWR6843AOP 的方法。 该 Nano 在 ARM 芯片上运行。 最终器件将代码闪存到毫米波传感器至关重要、因此我们正在尝试立即使用我们当前用于开发的 IWR6843AOPEVM。
我已经了解 到、Uniflash 不支持 ARM 系统。 但是、如果能够从 Nano 中刷写毫米波器件是项目的一项硬性要求、那么用户将如何进行?
谢谢!
Dave
您好!
如果您不介意这个问题、为什么这是一个硬性要求?
Jetson Nano 提供哪些功能来将当前 USB 闪存至 EVM 上的 UART?
BR、
查尔斯·奥
如果无法通过 SOM 进行编程、则必须在最终组装之前对毫米波器件进行编程。 借助此芯片的功能、在构建单元后能够推送新固件将会有所帮助。
您好!
很遗憾、我不熟悉 Jetson Nano、因此我无法提供帮助、但您应该能够设计一个连接到 uniflash 的仿真器板。 您需要正确配置 SOP 线、有一种切换复位的方法、并将 UART RX 和 TX 连接到仿真器。
BR、
查尔斯·奥
您好、Charles -
感谢您的回复! 理想情况下、我们只使用最终产品中包含的硬件。 例如、器件中有一个 Jetson Nano 已连接到 IWR6483、因此我们希望翻转一些控制位和/或 FET 以将毫米波置于闪存模式、并为 IWR6483编写一些新固件。 无需仿真器板、只是与现有硬件进行通信的另一种方式。 我们希望找到一种方法来使用 uniflash (或类似 uniflash 的函数)将预编译的映像加载到 IWR6483中。 您能想到实现这一点的最简单方法吗?
您好!
SDK 中有一个 SBL 示例。 您能否通过为您的应用重新设计用途来查看这种情况?
...\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\utils\sbl
BR、
查尔斯·奥