主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP、 UNIFLASH
您好的团队-
我一直在寻找一种使用 Jetson Nano 来刷写 IWR6843AOP 的方法。 该 Nano 在 ARM 芯片上运行。 最终器件将代码闪存到毫米波传感器至关重要、因此我们正在尝试立即使用我们当前用于开发的 IWR6843AOPEVM。
我已经了解 到、Uniflash 不支持 ARM 系统。 但是、如果能够从 Nano 中刷写毫米波器件是项目的一项硬性要求、那么用户将如何进行?
谢谢!
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队-
我一直在寻找一种使用 Jetson Nano 来刷写 IWR6843AOP 的方法。 该 Nano 在 ARM 芯片上运行。 最终器件将代码闪存到毫米波传感器至关重要、因此我们正在尝试立即使用我们当前用于开发的 IWR6843AOPEVM。
我已经了解 到、Uniflash 不支持 ARM 系统。 但是、如果能够从 Nano 中刷写毫米波器件是项目的一项硬性要求、那么用户将如何进行?
谢谢!
Dave
您好、Charles -
感谢您的回复! 理想情况下、我们只使用最终产品中包含的硬件。 例如、器件中有一个 Jetson Nano 已连接到 IWR6483、因此我们希望翻转一些控制位和/或 FET 以将毫米波置于闪存模式、并为 IWR6483编写一些新固件。 无需仿真器板、只是与现有硬件进行通信的另一种方式。 我们希望找到一种方法来使用 uniflash (或类似 uniflash 的函数)将预编译的映像加载到 IWR6483中。 您能想到实现这一点的最简单方法吗?