This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何通过运行 Linux 的 Jetson Nano (ARM)刷写 IWR6843AOP

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/897663/iwr6843aopevm-how-to-flash-iwr6843aop-from-jetson-nano-arm-running-linux

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPUNIFLASH

您好的团队-

我一直在寻找一种使用 Jetson Nano 来刷写 IWR6843AOP 的方法。 该 Nano 在 ARM 芯片上运行。 最终器件将代码闪存到毫米波传感器至关重要、因此我们正在尝试立即使用我们当前用于开发的 IWR6843AOPEVM。

我已经了解 到、Uniflash 不支持 ARM 系统。 但是、如果能够从 Nano 中刷写毫米波器件是项目的一项硬性要求、那么用户将如何进行?

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不介意这个问题、为什么这是一个硬性要求?  

    Jetson Nano 提供哪些功能来将当前 USB 闪存至 EVM 上的 UART?

    BR、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果无法通过 SOM 进行编程、则必须在最终组装之前对毫米波器件进行编程。 借助此芯片的功能、在构建单元后能够推送新固件将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我不熟悉 Jetson Nano、因此我无法提供帮助、但您应该能够设计一个连接到 uniflash 的仿真器板。 您需要正确配置 SOP 线、有一种切换复位的方法、并将 UART RX 和 TX 连接到仿真器。

    BR、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles -

    感谢您的回复! 理想情况下、我们只使用最终产品中包含的硬件。 例如、器件中有一个 Jetson Nano 已连接到 IWR6483、因此我们希望翻转一些控制位和/或 FET 以将毫米波置于闪存模式、并为 IWR6483编写一些新固件。 无需仿真器板、只是与现有硬件进行通信的另一种方式。 我们希望找到一种方法来使用 uniflash (或类似 uniflash 的函数)将预编译的映像加载到 IWR6483中。 您能想到实现这一点的最简单方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 中有一个 SBL 示例。 您能否通过为您的应用重新设计用途来查看这种情况?

    ...\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\utils\sbl

    BR、

    查尔斯·奥