This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出中显示以下消息。
[14:18:07] 以太网连接失败。 [错误-4051]
[14:18:20] 无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
用户好!
有时、当您连接到本地 WiFi 网络时、以太网连接不起作用。 您也可以断开连接、然后重试。
此外、我们的专家过去也曾提出类似的问题、因此我想请您在我们的论坛上寻找一些类似的主题。 请在搜索引擎中键入"site e2e.ti.com dca1000 Ethernet connection failed"。
此致、
石田
我得到的误差与上次相同。
您已关闭本地 WiFi。
[09:24:16] [RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
用户好!
FPGA 可能已损坏。 您能否按照 mmWave Studio 用户指南第3.2节中提到的说明、使用最新版本2.8重新刷新 FPGA。
请在再次尝试之前对 EVM 和 DCA1000卡进行几次重启。
正如我之前提到的、 我们的专家过去也曾处理过类似的问题、因此我想请您在我们的论坛上寻找一些类似的主题。 请在搜索引擎中键入"site e2e.ti.com dca1000 unable to read FPGA version"。
此致、
石田
用户好!
当您按照文档中提到的步骤刷写固件(即 FPGA 位文件)时、它会存储在电路板的闪存中。 加电期间、此 FPGA 位文件从闪存加载、FPGA DONE LED (LD14)将亮起以确认加载成功。
此致、
石田
未显示 FPGA 版本。
当我再次尝试成为钻石级编程器时、我遇到了错误。
检测到点阵 VM 驱动器(HW-DLN-3C (并行))
信息-正在扫描 USB2端口 FTUSB-0...
已加载编程器设备数据库
错误-扫描板失败。
错误-扫描失败-创建空白程序设计器项目。
我先关闭电源、然后再次打开、插入电缆、但没有改变。
上次我尝试执行该操作时、我没有遇到这样的错误。
用户好、
请确保将电缆连接到正确的 USB 端口、即 DCA1000板上的 FPGA JTAG。
请注意、 需要使用千兆位以太网接口连接 DCA1000。
同时、我将更仔细地研究您的错误、并在一天或两天内回复您。
此致、
石田
抱歉、
指向 USB 的位置错误。
我是通过正式方式完成的、但我没有看到 FPGA 版本。
金刚石编程器的输出显示:
检测到点阵 VM 驱动器(HW-DLN-3C (并行)、HW-USBN-2B (FTDI))
已加载编程器设备数据库
信息-正在扫描 USB2端口 FTUSB-0...
信息-扫描成功完成。
警告-扫描在第1行找到 ECP5UM、但无法识别软件包。 请在继续之前手动选择正确的器件。
INFO - Check configuration setup:start (信息-检查配置设置:启动)。
INFO - JTAG 链验证。 无错误。
信息-检查配置设置:成功。
INFO - Device1 LFE5UM-85F:仅擦除
INFO - Operation Done (信息-操作完成)。 无错误。
信息-经过时间:00分钟:01秒
信息-操作:成功。
INFO - Check configuration setup:start (信息-检查配置设置:启动)。
INFO - JTAG 链验证。 无错误。
信息-检查配置设置:成功。
信息- Device1 LFE5UM-85F:N25Q128A:SPI 闪存擦除、编程、验证
正在初始化...
IDCode 检查...
正在启用...
正在擦除...
正在禁用...
正在启用...
正在编程...
正在禁用...
正在验证...
信息-执行时间:00分钟:25秒
信息-经过时间:00分钟:25秒
信息-操作:成功。
我按下 SW4并打开电源以进行修复。