This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:不显示 FPGA 版本

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/956636/dca1000evm-fpga-version-is-not-displayed

器件型号:DCA1000EVM

输出中显示以下消息。

[14:18:07] 以太网连接失败。 [错误-4051]

[14:18:10] [RadarAPI]:
[14:18:10] 配置记录:
[14:18:10] 超时错误! 系统已断开连接
[14:18:10] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[14:18:20] [RadarAPI]:
[14:18:20]  

[14:18:20] 无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    如错误消息中所示,以太网连接可能有问题。 请检查一下。

    此外、我们还提供了有关 DCA1000相关查询的常见问题解答。 请参阅我签名中下面链接的页面。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何按照 DCA1000EVM 数据采集卡的第8.9节检查以太网连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了以太网状态、但它已启用。

    我还禁用了防火墙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    有时、当您连接到本地 WiFi 网络时、以太网连接不起作用。 您也可以断开连接、然后重试。

    此外、我们的专家过去也曾提出类似的问题、因此我想请您在我们的论坛上寻找一些类似的主题。 请在搜索引擎中键入"site e2e.ti.com dca1000 Ethernet connection failed"。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的误差与上次相同。
    您已关闭本地 WiFi。

    [09:24:16] [RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)

    [09:24:16] [RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、1、1、2、3、 30)
    [09:24:16] [RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
    [09:24:16] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [09:24:26] [RadarAPI]:
    [09:24:26] FPGA 配置:
    [09:24:26] 超时错误! 系统已断开连接
    [09:24:26] [RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
    [09:24:36] [RadarAPI]:
    [09:24:36] 配置记录:
    [09:24:36] 超时错误! 系统已断开连接
    [09:24:36] [RadarAPI]:AR1.GetCaptureCardFPGAVersion()
    [09:24:36] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
    [09:24:47] [RadarAPI]:
    [09:24:47]  
    [09:24:47] 无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    FPGA 可能已损坏。 您能否按照 mmWave Studio 用户指南第3.2节中提到的说明、使用最新版本2.8重新刷新 FPGA。

    请在再次尝试之前对 EVM 和 DCA1000卡进行几次重启。

    正如我之前提到的、 我们的专家过去也曾处理过类似的问题、因此我想请您在我们的论坛上寻找一些类似的主题。 请在搜索引擎中键入"site e2e.ti.com dca1000 unable to read FPGA version"。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解这里第9节的第8部分。
    什么是从 SPI 闪存加载 FPGA 位文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    当您按照文档中提到的步骤刷写固件(即 FPGA 位文件)时、它会存储在电路板的闪存中。 加电期间、此 FPGA 位文件从闪存加载、FPGA DONE LED (LD14)将亮起以确认加载成功。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未显示 FPGA 版本。
    当我再次尝试成为钻石级编程器时、我遇到了错误。

    检测到点阵 VM 驱动器(HW-DLN-3C (并行))

    信息-正在扫描 USB2端口 FTUSB-0...

    已加载编程器设备数据库

    错误-扫描板失败。

    错误-扫描失败-创建空白程序设计器项目。

    我先关闭电源、然后再次打开、插入电缆、但没有改变。

    上次我尝试执行该操作时、我没有遇到这样的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    请确保将电缆连接到正确的 USB 端口、即   DCA1000板上的 FPGA JTAG。

    请注意、 需要使用千兆位以太网接口连接 DCA1000。

    同时、我将更仔细地研究您的错误、并在一天或两天内回复您。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、
    指向 USB 的位置错误。

    我是通过正式方式完成的、但我没有看到 FPGA 版本。

    金刚石编程器的输出显示:

    检测到点阵 VM 驱动器(HW-DLN-3C (并行)、HW-USBN-2B (FTDI))

    已加载编程器设备数据库

    信息-正在扫描 USB2端口 FTUSB-0...

    信息-扫描成功完成。

    警告-扫描在第1行找到 ECP5UM、但无法识别软件包。 请在继续之前手动选择正确的器件。

    INFO - Check configuration setup:start (信息-检查配置设置:启动)。

    INFO - JTAG 链验证。 无错误。

    信息-检查配置设置:成功。

    INFO - Device1 LFE5UM-85F:仅擦除

    INFO - Operation Done (信息-操作完成)。 无错误。

    信息-经过时间:00分钟:01秒

    信息-操作:成功。

    INFO - Check configuration setup:start (信息-检查配置设置:启动)。

    INFO - JTAG 链验证。 无错误。

    信息-检查配置设置:成功。

    信息- Device1 LFE5UM-85F:N25Q128A:SPI 闪存擦除、编程、验证

    正在初始化...

    IDCode 检查...

    正在启用...

    正在擦除...

    正在禁用...

    正在启用...

    正在编程...

    正在禁用...

    正在验证...

    信息-执行时间:00分钟:25秒

    信息-经过时间:00分钟:25秒

    信息-操作:成功。

    我按下 SW4并打开电源以进行修复。