This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出中显示以下消息。
[14:18:07] 以太网连接失败。 [错误-4051]
[14:18:20] 无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
如何按照 DCA1000EVM 数据采集卡的第8.9节检查以太网连接?
我得到的误差与上次相同。
您已关闭本地 WiFi。
[09:24:16] [RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
用户好!
FPGA 可能已损坏。 您能否按照 mmWave Studio 用户指南第3.2节中提到的说明、使用最新版本2.8重新刷新 FPGA。
请在再次尝试之前对 EVM 和 DCA1000卡进行几次重启。
正如我之前提到的、 我们的专家过去也曾处理过类似的问题、因此我想请您在我们的论坛上寻找一些类似的主题。 请在搜索引擎中键入"site e2e.ti.com dca1000 unable to read FPGA version"。
此致、
石田
用户好、
请确保将电缆连接到正确的 USB 端口、即 DCA1000板上的 FPGA JTAG。
请注意、 需要使用千兆位以太网接口连接 DCA1000。
同时、我将更仔细地研究您的错误、并在一天或两天内回复您。
此致、
石田
抱歉、
指向 USB 的位置错误。
我是通过正式方式完成的、但我没有看到 FPGA 版本。
金刚石编程器的输出显示:
检测到点阵 VM 驱动器(HW-DLN-3C (并行)、HW-USBN-2B (FTDI))
已加载编程器设备数据库
信息-正在扫描 USB2端口 FTUSB-0...
信息-扫描成功完成。
警告-扫描在第1行找到 ECP5UM、但无法识别软件包。 请在继续之前手动选择正确的器件。
INFO - Check configuration setup:start (信息-检查配置设置:启动)。
INFO - JTAG 链验证。 无错误。
信息-检查配置设置:成功。
INFO - Device1 LFE5UM-85F:仅擦除
INFO - Operation Done (信息-操作完成)。 无错误。
信息-经过时间:00分钟:01秒
信息-操作:成功。
INFO - Check configuration setup:start (信息-检查配置设置:启动)。
INFO - JTAG 链验证。 无错误。
信息-检查配置设置:成功。
信息- Device1 LFE5UM-85F:N25Q128A:SPI 闪存擦除、编程、验证
正在初始化...
IDCode 检查...
正在启用...
正在擦除...
正在禁用...
正在启用...
正在编程...
正在禁用...
正在验证...
信息-执行时间:00分钟:25秒
信息-经过时间:00分钟:25秒
信息-操作:成功。
我按下 SW4并打开电源以进行修复。