主题中讨论的其他器件: IWR6843、 ALP
您好、香榭丽舍
我正在处理 mmsdk 3.4.0.3和 IWR6843AoP (修订版 F)。 但我找不到 AOP 的 pinmux 文件、我认为引脚映射与6843不同。 请帮助您指出在哪里可以找到6843AoP 的引脚多路复用器文件? 谢谢。
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
我正在处理 mmsdk 3.4.0.3和 IWR6843AoP (修订版 F)。 但我找不到 AOP 的 pinmux 文件、我认为引脚映射与6843不同。 请帮助您指出在哪里可以找到6843AoP 的引脚多路复用器文件? 谢谢。
艾伦
您好、Akash、
但 IWR6843和 IWR6843AoP 之间的引脚索引不同。
例如、我们在 IWR6843上使用 N4引脚作为 UART RX、但在6843AoP 数据表中没有 N4引脚。
/**@名 PINN4_PADBD
* PINN4_PADBD 功能
*
/**@{*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD 29U
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_GPIO_15 0U /*<通用 IO*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_RS232_RX 1U /*<调试 UART (作为总线主控运行)-接收信号*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_MSS_UARTA_RX 2U /*<主控子系统- UART A 接收*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_BSS_UART_TX 6U /*<调试 UART 发送[雷达块]*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_MSS_UARTB_RX 7U /*<主控子系统- UART B 接收*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_CANFD_RX 8U /*< CAN FD (MCAN)接收信号*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_I2C_SCL 9U /*< I2C 时钟*
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_EPWM2_A 10U /*< PWM 模块2 -输出 A*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_EPWM2_B 11U /*< PWM 模块2-输出 B*/
#define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_EPWM3_A 12U /*< PWM 模块3 -输出 A*/
/**@}*/* PINN4_PADBD_*/
6843AoP 引脚图