This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:适用于6843AoP 的 PINMUX 驱动程序

Guru**** 1989765 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/915813/iwr6843aop-pinmux-driver-for-6843aop

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843ALP

您好、香榭丽舍

我正在处理 mmsdk 3.4.0.3和 IWR6843AoP (修订版 F)。 但我找不到 AOP 的 pinmux 文件、我认为引脚映射与6843不同。 请帮助您指出在哪里可以找到6843AoP 的引脚多路复用器文件? 谢谢。

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我需要与我的团队确认这一点、但应该在星期二末之前为您提供答案或 Pinmux 解决方案。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    同一 pinmux 文件 pinmux_xwr68xx.h 可用于 IWR6843 ES2.0和 IWR6843AoP ES2.0。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    但 IWR6843和 IWR6843AoP 之间的引脚索引不同。  

    例如、我们在 IWR6843上使用 N4引脚作为 UART RX、但在6843AoP 数据表中没有 N4引脚。  

    /**@名 PINN4_PADBD
    * PINN4_PADBD 功能
    *
    /**@{*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD 29U
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_GPIO_15 0U /*<通用 IO*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_RS232_RX 1U /*<调试 UART (作为总线主控运行)-接收信号*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_MSS_UARTA_RX 2U /*<主控子系统- UART A 接收*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_BSS_UART_TX 6U /*<调试 UART 发送[雷达块]*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_MSS_UARTB_RX 7U /*<主控子系统- UART B 接收*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_CANFD_RX 8U /*< CAN FD (MCAN)接收信号*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_I2C_SCL 9U /*< I2C 时钟*
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_EPWM2_A 10U /*< PWM 模块2 -输出 A*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_EPWM2_B 11U /*< PWM 模块2-输出 B*/
    #define SOC_XWR68XX_PINN4_PADBD_EPWM3_A 12U /*< PWM 模块3 -输出 A*/
    /**@}*/* PINN4_PADBD_*/

    6843AoP 引脚图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您指出这一点。 我认为差异应该出现在 pin_mux_config.c 和 pin_mux_config.h 文件中。

    我将通过电子邮件向您发送解决方案。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我面临着同样的问题。

     pinmux 文件 pinmux_xwr68xx.h 是指'ABL0161'封装。 但是 、IWR6843AoP 采用'ALP180A'封装。   查找表有助于快速比较 此封装之间的焊球编号。  有 这样的东西吗? 还是其他解决方案?

    此致、Ruben