This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们已根据 EVM 指南和 MMWAVE_SDK_USER_guide 设置了 IWR6843AOPEVM 和 MMWAVEICBOOST。但下面存在一些问题:
1)仅使用 USB 连接 IWR6843AOPEVM、PC 未检测 COM 端口;
2)连接 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843AOPEVM 的 XDS110_USB 和 FTDI_USB 与 USB、PC 未检测到 COM 端口;
3)已连接 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843AOPEVM 与 XDS110仿真 器、可以检测到 COM 端口、但 NERR 的光亮。
我们已经安装了 XDS100驱动程序并检查了跳转到板。
您好!
BR、
查尔斯·奥
您好!
从设置的图片中可以看出、AOPEVM 未通电、因为没有任何 LED 亮起。 您能否在连接 USB 的情况下以独立模式共享设置图片以及设备管理器的屏幕截图。
此外、还有一个不同的 S1开关配置可用于使用14引脚 JTAG 接头、因此 XDS110仿真器不应与当前设置一同工作。
BR、
查尔斯·奥
您好!
我假设您能够解决此问题、并将关闭该主题。 如果您仍需要帮助或发布新帖子、请回复。
此致、
查尔斯·奥