This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:未检测到 COM 端口

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/863551/iwr6843aopevm-com-port-not-detected

主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVMMMWAVEICBOOST

我们已根据 EVM 指南和 MMWAVE_SDK_USER_guide 设置了 IWR6843AOPEVM 和 MMWAVEICBOOST。但下面存在一些问题:

1)仅使用 USB 连接 IWR6843AOPEVM、PC 未检测 COM 端口;

2)连接 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843AOPEVM 的 XDS110_USB 和 FTDI_USB 与 USB、PC 未检测到 COM 端口;

3)已连接 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843AOPEVM 与 XDS110仿真 器、可以检测到 COM 端口、但 NERR 的光亮。

我们已经安装了 XDS100驱动程序并检查了跳转到板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您是否在尝试仅使用 IWR6843AOPEVM 时安装了 CP2105驱动程序?
    2. 仅使用 IWR6843AOPEVM 时、您能否确认使用传感器后面的 USB 端口 USB1。
    3. 与 MMWAVEICBOOST 搭配使用的电源额定值是多少? 建议为5V 3A
    4. 您是否有另一 个 IWR6843AOPEVM 或 MMWAVEICBOOST、能否检查故障跟踪哪个电路板?

    BR、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles,

    ‘m CP2105驱动程序已正确安装。

    我使用的是 USB1端口、但 IWR6843AOPEVM 不起作用。电路板 的温度 不变。

    电源如下所示:

    4.I 怀疑 USB 端口是否损坏、使用 XDS110的 Beacuse PC 可以检测 COM 端口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从设置的图片中可以看出、AOPEVM 未通电、因为没有任何 LED 亮起。 您能否在连接 USB 的情况下以独立模式共享设置图片以及设备管理器的屏幕截图。

    此外、还有一个不同的 S1开关配置可用于使用14引脚 JTAG 接头、因此 XDS110仿真器不应与当前设置一同工作。

    BR、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您能够解决此问题、并将关闭该主题。 如果您仍需要帮助或发布新帖子、请回复。

    此致、

    查尔斯·奥