请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
工具/软件:Linux
您好!
我想将 AWR1642放在无人机上、以避免障碍物。 我将使用 Raspberry PI 3B+(基于 Linux)来完成此项目。
现在、我想知道我如何做到这一点。
1.如何连接 AWR1642和 Raspberry PI? 我需要安装哪些驱动程序或某种驱动程序?
2.如何捕获原始数据(毫米波演示可视化工具?) 以及如何处理这些数据?(我希望信息可以是(x、y))
如果我成功执行上述步骤,我是否可以让它自己捕获数据? 以及如何实现?
非常感谢