This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:如何在 Raspberry PI 上运行 AWR1642

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/792601/linux-awr1642boost-how-to-run-awr1642-on-raspberry-pi

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:Linux

您好!

我想将 AWR1642放在无人机上、以避免障碍物。 我将使用 Raspberry PI 3B+(基于 Linux)来完成此项目。

现在、我想知道我如何做到这一点。

1.如何连接 AWR1642和 Raspberry PI? 我需要安装哪些驱动程序或某种驱动程序?

2.如何捕获原始数据(毫米波演示可视化工具?) 以及如何处理这些数据?(我希望信息可以是(x、y))

如果我成功执行上述步骤,我是否可以让它自己捕获数据? 以及如何实现?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与 rasberry PI 没有直接连接。

    您可以使用 UART、SPI... 将雷达传感器连接到主机。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我计划通过 UART 连接它们、并且我已经使用 USB 电缆进行了连接。 接下来、我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要考虑 rasberry PI 是否足够快、能够从雷达传感器接收数据。



    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在 TI 论坛上看到有人成功做到了。 但是、没有有关如何实现的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我可以通过毫米波演示可视化工具捕获(x、y)中的数据。

    然后、我如何才能在毫米波演示可视化工具上捕获数据、而无需按"将配置发送到毫米波器件"。

    我的意思是、我要给 Raspberry PI 一个命令、然后它可以完成我所做的所有事情。

    是否有任何文档?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会发现我 的 python 存储库对 AWR1642很有用。 我已将其与 Raspberry Pi 一起用于将配置数据发送到 AWR1642并实时读取 x、y 位置。 如果您只需要 x、y 位置、则可以移除图解的部分并编辑代码、以仅获取存储在"detObj"词典中的 x、y 位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ibai Gorordo Fernandez

    我已经完成了我想要的操作。
    非常感谢!!! )