Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我最近尝试使用 AWR1443的 MIMO 模式。 给定的 MIMO 文档中提到了两种 MIMO 模式:TDM 和 BPM。 出于个人原因、我要将 AWR1443设置为 TDM 模式、但我发现在 MMWAVE_STUDIO 中仅提供 BPM 模式、如下图所示。
那么、我想问如何设置 AWR1443的 TDM 模式? 它是默认的 TDM 模式吗? 也就是说、我只需要将器件设置为2TX 模式、而不是设置 BPM。 此外、在将 AWR1443设置为 TDM 模式后、原始数据是如何排列的、两个天线线性调频脉冲的交替排列? 最好对相关文档进行描述、或者有图片描述。
此致、
Sleepybear