This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:AWR1443:TDM-MIMO 设置及其数据格式问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/847769/ccs-awr1443boost-awr1443-tdm-mimo-setup-and-its-data-format-issues

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近尝试使用 AWR1443的 MIMO 模式。 给定的 MIMO 文档中提到了两种 MIMO 模式:TDM 和 BPM。  出于个人原因、我要将 AWR1443设置为 TDM 模式、但我发现在 MMWAVE_STUDIO 中仅提供 BPM 模式、如下图所示。

那么、我想问如何设置 AWR1443的 TDM 模式?   它是默认的 TDM 模式吗? 也就是说、我只需要将器件设置为2TX 模式、而不是设置 BPM。  此外、在将 AWR1443设置为 TDM 模式后、原始数据是如何排列的、两个天线线性调频脉冲的交替排列? 最好对相关文档进行描述、或者有图片描述。

此致、

Sleepybear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅

    http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/628231?IWR1443BOOST-TDM-MIMO-setting-in-Radar-Studio

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的建议。 我现在已根据需要使用 TDM_MIMO 模式。 不过,我对数据的安排仍有疑问。  根据 TDM 模式的定义、器件应首先发送 Tx1的线性调频脉冲、然后在结束后发送 TX3的线性调频脉冲、以便交替发送。  因此、我按照这个想法对数据进行排序、如下所示。

    虽然我认为情况可能是这样,但我的测试结果与理论不符。  我还询问了文档、数据的排列仅为1Tx4Rx 模式、如下所示。

    因此、我想知道我对数据格式的理解是否正确。 如果您有这方面的文档、那就很好了。 如果有此数据格式的图示、则更好。

    诚挚的问候、

    Sleepybear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚意识到、在 Tx1的线性调频脉冲结束后、TX3的线性调频脉冲开始、因此我修改了代码、如下所示。

    我的想法是正确的吗?

    此致、

    Sleepybear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据的 TX 顺序基于线性调频脉冲配置。

    例如、使用您熟悉的 mmWave Studio 命令语言时、以下配置的顺序为 Tx1、TX3、TX2。 此订单不是硬编码的。 可以通过更改已启用 TX 的顺序来更改它。

    -TDM MIMO (全部三个 TX 均已启用)
    AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)//TX1被启用
    AR1.ChirpConfig (1、1、0、0、0、 0、0、0、0、1)//TX3被启用
    AR1.ChirpConfig (2、2、0、0、0、 0、0、0、1、0)//TX2被启用

    使用 DCA1000捕获原始数据时、mmWave Studio UG 中描述了线性调频脉冲内的数据顺序。

    谢谢你

    Cesar