This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:AFE4403EVM

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600921/afe4403evm-afe4403evm

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403

大家好、我在下载 AFE4403 EVM zipfile 表单时遇到问题、我收到"access denied (拒绝访问)"消息的原因是、有人知道该解决方案吗? 我已经向他们发送了三次电子邮件、但没有人回答  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我会研究这个问题、看看我是否能找到一个知道原因的人。 为了澄清,我有几个问题:

    -您是否尝试获取固件 zip、GUI zip 或两者?
    交易被拒绝的阶段是什么,您是否进入了出口管制页面?
    -如果是,您是否选择了军事或民事选项;您是否同意出口管制?
    我看到您的所属机构说,德克萨斯大学,您是否使用.edu 地址?

    我厌倦了使用 TI 和学校地址重新创建我的终端故障、但没有结果。 如果我发现任何问题、我会告诉您。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您是否尝试获取固件 zip、GUI zip 或两者?  

    我主要需要 GUI zip、将来可能需要固件 zip

    交易被拒绝的阶段是什么,您是否进入了出口管制页面?

    没有、我没有 这么远、只要我点击 GUI zip 链接、它就要求我选择下载的目的、我选择了"民用"、并显示了上面的消息。

    我看到您的所属机构说,德克萨斯大学,您是否使用.edu 地址?

    是的、我正在使用 EDU。 地址

    非常感谢 Nick、感谢所有的帮助、我每天都给 TI 发电子邮件、但他们没有回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    在我为您附加文件之前、我仍在尝试获取处理导出控制的人员。 只是希望确保您仍然处于环路中。 此外、您是否能够再次尝试下载、并告诉我您进入的页面是否如下所示:

    如果是、我在图像中编辑的顶部信息应自动从您的帐户信息中填充、如果您选择"公民"和"是"、则获取软件时不会出现任何问题。 最后、您是否正在使用 VPN? 这可能会使请求变得混乱;也许 TI 站点会看到来自某些外国的 IP、因为您的所有信息都是通过该 IP 发送的、因此该站点会立即拒绝您的查询。 我认为这不是问题、但值得检查。  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、

    是的,我得到了这一页,我完全按照你的说法,得到了我之前附加的页面,我正在从学校 PC 访问它,所以我猜测没有 VPN 问题。 感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我本来希望它可以正常工作、但我猜不会。 我将关闭此主题、因为我有一个来自软件下载团队的消息、他们将直接与您联系、提供修复或直接下载。 如果您很快没有收到他们的回复、请告诉我、我将重新打开案例。

    如果这有助于您回答问题、请点击下面绿色的"验证答案"按钮(靠近"回复"按钮)。

    此致、
    Nick