This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 滤波系数

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628118/afe5809evm-afe5809evm-filter-coefficient

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

您好!

我使用的是32抽取因子,这将允许我使用32*8=256的滤波器系数。

每个系数的长度为14位、每个系数内存字由8个14位系数组成。 我有256个系数、都是14位(二进制补码二进制)。 我的问题是如何排列这些系数? 或者我应该输入哪种顺序?

我的问题是如何排列这些系数以便加载系统配置矢量? 或者我应该输入哪种顺序? 我使用的是手动系数起始 EN = 1、手动系数起始地址= 0x0000

请查看随附的图片、这是整理这些系数的正确方法吗?  

C1-C23表示14位系数。 我用这个演示了我试图组织这些系数的方式。  

如果您有任何疑问、请告诉我!  

感谢您的帮助! 谢谢你。  

此致、

Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    我们已收到您有关 AFE5809器件的查询、器件应用工程师将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    系数的映射方式取决于抽取因子 M。数据表第73页的公式6显示了如何将系数映射到特定(i、j)的"表格位置"、其中 j 是行位置、i 是列位置。

    我相信表21是针对 M=1的、表22是针对 M=4的。 请使用这些表验证公式、并使用它为您的自定义抽取因子创建您自己的表。

    此致、

    Olu