请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 主题中讨论的其他器件:AFE5809
您好!
我使用的是32抽取因子,这将允许我使用32*8=256的滤波器系数。
每个系数的长度为14位、每个系数内存字由8个14位系数组成。 我有256个系数、都是14位(二进制补码二进制)。 我的问题是如何排列这些系数? 或者我应该输入哪种顺序?
我的问题是如何排列这些系数以便加载系统配置矢量? 或者我应该输入哪种顺序? 我使用的是手动系数起始 EN = 1、手动系数起始地址= 0x0000
请查看随附的图片、这是整理这些系数的正确方法吗?
C1-C23表示14位系数。 我用这个演示了我试图组织这些系数的方式。
如果您有任何疑问、请告诉我!
感谢您的帮助! 谢谢你。
此致、
Vatsal