请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400 我正在使用 AFE4400SPO2EVM 器件、尝试在 Mac 上设置 CCS 项目和 USB 驱动程序、我有2个问题:
-我在下载的 zip 文件中找不到驱动程序。
-我需要的是 CCS 项目中的文件以外的其他文件-这是通过 SDK 安装实现的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 AFE4400SPO2EVM 器件、尝试在 Mac 上设置 CCS 项目和 USB 驱动程序、我有2个问题:
-我在下载的 zip 文件中找不到驱动程序。
-我需要的是 CCS 项目中的文件以外的其他文件-这是通过 SDK 安装实现的吗?