This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:是否有适用于 EVM 的 Mac OSX 驱动程序?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620677/afe4400-are-there-mac-osx-drivers-available-for-the-evm

器件型号:AFE4400

我正在使用 AFE4400SPO2EVM 器件、尝试在 Mac 上设置 CCS 项目和 USB 驱动程序、我有2个问题:

-我在下载的 zip 文件中找不到驱动程序。

-我需要的是 CCS 项目中的文件以外的其他文件-这是通过 SDK 安装实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们不支持用于 MAC OS 的 USB 驱动程序。

    固件项目包括 Windows OS 上 Code Composer Studio 的源文件和项目文件。
    在设置 CCS 项目时是否遇到问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    我将重点转向让项目在 Windows 上运行。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在将 CCS 工程导入工作区时遇到的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将工作区更改为以下位置吗?
    C:\AFE4400EVMFWSRC-v1.4\AFE4400EVM_FW_SRC_v1.4_Release\ccs

    仅当您在安装过程中选择了默认目录时,此选项才适用。
    如果没有、请进行相应更改、但选择"Up to CCS"文件夹。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    假设您的查询已解决、我将关闭该线程。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们迟到了回应-我现在在 Windows 10计算机上循环返回、让它正常工作。 将工作区设置为固件 v1.4 gfolder 下的 CCS 文件夹后、我仍然遇到此错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否仍面临此问题?

    此致、
    Prabin