请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443 您好!
我找不到任何有关毫米波传感器接收器灵敏度的信息。 这在系统级的链路预算计算中很有用。
我尤其关注雷达可以运行的最小可检测接收信号、以便根据我能够检测的物体的不同 RCS 推断最大距离。
谢谢。
S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在此测试中、我们使用了 AWR1443 + TSW1400。 TSW1400板用于数据采集。 线性调频脉冲配置如表2所示。 为了生成图11中的结果、我们对帧内的线性调频脉冲取平均值、以提高 SNR。 本文中定义的检测是14dB 以上峰值的 SNR。 TX 功率配置为10dBm、RX 增益为36dB。 在测试过程中、您需要确保角反射器朝向雷达、以获得有效的 RCS 值。