This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:毫米波接收器的接收器灵敏度是多少?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607439/awr1443-what-is-the-receiver-sensitivity-of-the-mm-wave-receivers

器件型号:AWR1443

您好!

我找不到任何有关毫米波传感器接收器灵敏度的信息。 这在系统级的链路预算计算中很有用。  

我尤其关注雷达可以运行的最小可检测接收信号、以便根据我能够检测的物体的不同 RCS 推断最大距离。  

谢谢。

S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以参考以下 e2e 主题以进行类似的讨论: e2e.ti.com/.../2233232

    基本上、从毫米波 IC 的角度来看、接收器噪声系数和 TX 输出功率是决定最大范围的关键性能参数(假设我们受 SNR 限制、而不是受频率限制)。 检测物体所需的确切 SNR 取决于处理过程中使用的物体检测算法,因此它会因用户而异,因此此类器件没有一个灵敏度数字。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viviek、您好!

    谢谢。

    您是否有参考设置、我们可以尝试使用定义的检测算法复制并确认检测特定范围内物体所需的最小 SNR。

    例如、第3节中的 SWRA549应用手册显示 、在35m 处检测到 RCS 为0.1平方米的目标。 我的屏幕截图位于 FYI 下面的页面。 根据表中显示的设置、您能否提供有关复制这些结果所需 SNR 的更多信息?  

      本文档 第3节中的应用手册 swra549  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此测试中、我们使用了 AWR1443 + TSW1400。 TSW1400板用于数据采集。 线性调频脉冲配置如表2所示。 为了生成图11中的结果、我们对帧内的线性调频脉冲取平均值、以提高 SNR。 本文中定义的检测是14dB 以上峰值的 SNR。 TX 功率配置为10dBm、RX 增益为36dB。 在测试过程中、您需要确保角反射器朝向雷达、以获得有效的 RCS 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这回答了我的问题。