This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:IWR1443BOOST

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649609/ccs-iwr1443boost-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我们尝试安装 了毫米波 SDK 和高精度范围测量14xx。  SDK 似乎安装正确。  Google 说要重新发现 SDK、然后重新启动。  已尝试多次重新安装。   始终得到相同的误差。  非常令人沮丧。  

"此项目需要产品'SYS/BIOS' v6.50.1.12或等效产品....

我们有什么问题?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    有关构建说明、请访问 tirex 提供的 high_accuracy_14xx_lab_user_guide.pdf。
    当前实验基于 mmWave sdk1.0。 因此、您首先需要下载 sdk1.0、然后下载所需的 BIOS 版本。
    本实验与 SDK 1.1不兼容、因为您已经安装了 SDK 1.1。 我们正在开发与 sdk1.1兼容的版本。 我们的下一个 tirex 版本中将提供新的实验版本。

    如果您不想等待、可以从以下网站下载 SDK 1.0:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    向下滚动到底部、您将看到 mmWave SDK 1.0.0.5链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些调整后、SDK 1加载的所有内容都正常、但我们无法构建 high_accuracty_14xx 实验。  下面有许多构建错误、因此没有.xer4f 或.bin 文件。  有什么想法吗?

    谢谢、Peter

    ****为项目 HIGH_REACT_14xx_LAB 构建配置调试****

    "C:\\ticcs\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    RM -f C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin

    Makefile:191:目标"预编译"的配方失败

    Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/xwr14xx_high_Accuration_lab 和 ms.bin、...) 失败。

    make (e=2):系统找不到指定的文件。

    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

    '

    '生成文件:./mmw_high_accu_14xx.cfg'

    '调用:XDCtools '

    "c:/ticcs/xdctools_3_50_03_33_core/xs "--xdcpath="C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages;C:/ticcs/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR14XX:false:200 -r release -c "C:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS "../Mmw_high_accu_14xx.cfg"

    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...

    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...

    从 package/cfg/mmw_high_accu_14xx_per4f.cfg 配置 MMW_HIGH_accu_14xx.xer4f ...

    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...

    正在开始构建库源...

    使 C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysbios/sysbios.aer4f...

    gmake[1]:进入目录`C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysBIOS'

    cler4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm.asm

    arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm.obj tms570_Core_asm.obj a15_TimestampProvider_as.obj……

    gmake[1]:离开目录`C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysBIOS'

    已完成库构建。

    clel4f 封装/cfg/MMW_HIGH_accu_14xx_per4f.c……

    '完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx.cfg'

    '

    '生成文件:./config_edma_util.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="cus_exclus_exclus=-us_exclus_exclus=-code_subsection_exclus=-code_subsection_exclus=-code_subsection_exitudit_exit_decomination=-file_subs=g_exclus_exit_ab-us_exclus-us-code.combulation=-code_subs=g_exclus_ab_ab_ab_exit_exit_decon_ab-code.pruat_ex-us=-code.c -code.c -code_subs=us_ab_exclus_exit_ab_ab_ab_ab_ex-code.c -code.c -code_sub

    '已完成构建:./config_edma_util.c'

    '

    '生成文件:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="c="ctrab_subtrad_subs\com_subs=pru_exit_subtrad_subs=14xx-com_subs\com_subs=pru_exit_subs=g_subfile_en_subs\com_subs=-build_subs=-file_display_en_subs=-subtrad_subs\com_subs=-build_subs\com_en_subs=-file_display_subs=-build_subs=-build_subs=14xx_subspru.pru.pru.pru.pru_ench_ench_ench_ench_subs=-r_decon_subs=-r_

    '完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'

    '

    '生成文件:./data_path.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="cus_exclus=-exclus_subsection=-exclus_subsection_exclus=-code_display_subsection_exclus-code.combrom_subs=-code_subs=-code_subsection_exclus_code_display_subs=-code_display_subsection_subs=-exclus=-code.comband_decomine_display_subs=-code.page=-code_subs=-code_display_subs=-code_display_subs=-code.page=-exclus_subsection_subs=-code.page=-code.page=g_subs=-code_display_data-

    '已完成构建:./data_path.c'

    '

    '生成文件:./main.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="cus_exclus_subsection=-exclus_subs=-code_display_subsection=g_subs=-exclus_subsection-exit_subs=-us=-code_subsection_exclus=g_subs=-us_exclus_exclus_subs=-code.combuld_subs=-code_display_subs=-rom_subs=-code_display_subsection-code.combuld_subs=-code_subs=g_subs=-code.com_subs=g_subs=-code.com_subs=-code_display_subs=-code_subs=

    '完工建筑:./main.c'

    '

    '生成文件:./sensor_mgmt.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:cus_path="C:c="cus_exclus_subsection=-exclus_subsensor_det=-file_subs=-exitudit_subs=-file_subs=-exclus_subsensor_decure-file_subs=-exclus_subs=-code_display_subs=-exclus_subs=-code.combuld_sensor_decure-file_subs=-code_display_subs=-exit_subs=-exclus_subs=-code.combuld_sensor_decure.com_subs=-file_subs=-code.com_subs=-code.com_sub

    '完成的建筑:./sensor_mgmt.c'

    '

    '构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'

    '调用:ARM 链接器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=subs=0x800_ab_ex-rom_bature-display_bag=-high-map=xbag_subs=xbul_subs=-out_subs=-display_subsection-sw-map_ench_subs=ench_ench_ench_off-out_subs=-map=-out_subs=-map stack_size=0x800 -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -i_exc_decure_intrad_example"-i_example_ine_-i_excrom_intrack_example_inese-example_-i_example_-i_example_ine_-intrack_-ine_-i_example_ine_-inese-example_-i_example_intrack_-ine_-example_ine_-i_example_ine_-intrack_-example_-example_-track_-example"-example"-i_ines_-ine_ine_ine_-track_ine_ine_intrack_-example_-track_ines_inese-exampl unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_high_accuration_lab_mss.xer4f"./config_edma_util.obj "./data_path.obj "./main.obj "./mwm_high_accor_14xx_libwraper4xx -lf_librf_libr14xx/later4xx -librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf_librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf.libr_linker -librf_libcr4 bul_lib_libr4 bloor_lib_libr4 bul_libr4 bloor_libr4 bul.cl_libr4 bul.cl_libr4 bul_lib_libr4 bloatr4 blo.cl_libr4

    警告#10366-D:自动库构建:首次使用库"C:\ticcs\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_16.9.4.LTS \lib\rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib"、因此必须进行构建。 这可能需要几分钟的时间。

    "C:\Users\PETERM~1\AppData\Local\Temp\{0659DC4A-A0A5-4544-8CF6-D333FDA47216}"、错误! :

    [e1000]

    无法打开临时宏库

    'C:\Users\PETERM~1\AppData\Local\Temp\{D3452BAB-FB4A-476C-B83D-2BC9E6B907D3}':

    权限被拒绝

    >>编译失败

    Makefile:1855:目标'c:/users/peterm~1/appdata/local/temp/ti_mkl~1/obj/b_exp.obj'的配方失败

    gmake.exe[3]:***[c:/users/peterm~1/appdata/local/temp/ti_mkl~1/obj/b_exp.obj]错误1.

    gmake.exe[3]:由于错误、不会重做目标"库"。

    >>错误:mklib:rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib 构建期间发生 gmake 错误

    警告#10207-D:自动 RTS 选择:将索引库"libc.a"解析为"rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib"、但未找到"rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib"

    '已完成的构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'

    '

    C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_Accuracy _lab_MSS.xer4f xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin 0x200000

    解析输入目标文件、xwr14xx_high_Accuration_lab、MSS.xer4f。

    附加零0

    附加零256

    附加零102352

    附加零106400

    文件转换完成!

    perl.exe C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin

    Makefile:195:目标"编译后"的配方失败

    Process_begin:CreateProcess (NULL、perl.exe C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_Accuration_lab 和 mss.bin、...) 失败。

    make (e=2):系统找不到指定的文件。

    gmaked[3]:[编译后处理]错误2 (忽略)

    '

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    根据打印输出信息、所使用的 CGT-ARM 版本为16.9.4。 发布的 projectspec 显示 CGT-ARM 为16.9.1. 相应的库具有不同的名称。 应该具有 rtsv7R4_T_le_v3D16_eabi.lib、而不是 rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib。

    您能否先安装 ti-cgt-arm_16.9.1.LTS 并重试?

    下面是我构建的 HIGH_REACT_14xx_LAB 的打印输出。

    此致、

    Michelle


    ****为项目 HIGH_REACT_14xx_LAB 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
    rm -f C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab/xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
    '
    '生成文件:./mmw_high_accu_14xx.cfg'
    '调用:XDCtools '
    "c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR14XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS "../Mmw_high_accu_14xx.cfg"
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/mmw_high_accu_14xx_per4f.cfg 配置 MMW_HIGH_accu_14xx.xer4f ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab/src/sysbios/sysbios.aer4f ...
    gmake[1]:输入目录`C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab/src/sysbios
    cler4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R
    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R
    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm
    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R
    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm.asm
    arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm.obj tms570_Core_asm.obj a15_TimestampProvider_as.obj……
    gmake[1]:离开目录`C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab/src/sysbios
    已完成库构建。
    clel4f 封装/cfg/MMW_HIGH_accu_14xx_per4f.c……
    '完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx.cfg'
    '
    '生成文件:./config_edma_util.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define= soc_excus_subsection=pruature=pruag_abi_subs=g_exit_ab_subs=-code_display_subsection_exitudit_ab-rom_subs=-code_display_subs=us_subs=-code.compruat_prob_ab_code_display_subsection=-file_display_subs=-file_subsection_exit_ab_ab_ab_subs=us_ab_en_ab_subs=-out_subs=-code.pruat_subsection_ab_subs=-file_display_subs=-file_display_subsection_subs=us.pruat_
    '已完成构建:./config_edma_util.c'
    '
    '生成文件:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define_subsection=subsc_enit_subtry_subsection=pru_subtract_subs=pru_subsection_subs=g_subtract_subs=g_subs\command_defination="-file_display_subs=-subs=pru_subs=pru_subs=pru_subsection_subs\cpage=g_ench_subs=-build_subs=g_subs=-build_ench_subs=g_subs=-build_subs=-build_subs=-build_subs=-build_pru_subs=g_ench_pru_pru_subs=g_ench_ench_ench_ab_
    '完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'
    '
    '生成文件:./data_path.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define = SOC_XWR14XX --define=subtract_subsection=subsc_exit_subtract=g_subs\comine_display_subs\cominature=-subs\cominat_subs=-exit_subs\cominature=g_subs\cominature=-file_display_subs\cominat_subs\cominat_subs=-subs\cominat_subs\cominat_subs=-file_display_subs\come.combuls=-subs\cominat_subs\cominat_subs=-file_display_subs\cominat_subs=-file_
    '已完成构建:./data_path.c'
    '
    '生成文件:./main.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define= soc_excus_subsection=us_subsection=prue_display_subsection=pruature=g_abi_subs=prue_display_subsection_subsection-rom-us_subs=us_subsprue_display_subsection=g_subs=us_subsection-out_subs=us_subsprue_display_subsection-file_display_subs=g_subsection-load-subs=-subs=g_subsprue_display_subs=us_subsection-out_subs=-build_subs=g_subs=us.us.pruat_
    '完工建筑:./main.c'
    '
    '生成文件:./sensor_mgmt.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define= soc_excusion_subsensor_decures=-code_subs=pruature=pensor_subs\ccs_subs=pruature_subs=g_subsensor_decon_exits=-file_display_subs=g_subsepuld_subs=-board-file_display_subsepuld_sensor_subs=g_subs=g_subsepuld_subs\come.combuld_sensor_decon_subs=-file_display_subs=-subs=g_subsepuld_subs=g_subsepuld_subs=-board-board
    '完成的建筑:./sensor_mgmt.c'
    '
    '构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
    '调用:ARM 链接器'
    "c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=subs=0x800_ab_ex-rom_bature-display_bag=-high-map=xbag_subs=xbul_subs=-out_subs=-display_subsection-sw-map_ench_subs=ench_ench_ench_off-out_subs=-map=-out_subs=-map stack_size=0x800 -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include -i_exc_decure_intrad_example"-i_example_ine_-i_excrom_intrack_example_inese-example_-i_example_-i_example_ine_-intrack_-ine_-i_example_ine_-inese-example_-i_example_intrack_-ine_-example_ine_-i_example_ine_-intrack_-example_-example_-track_-example"-example"-i_ines_-ine_ine_ine_-track_ine_ine_intrack_-example_-track_ines_inese-exampl unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_high_accuration_lab_mss.xer4f"./config_edma_util.obj "./data_path.obj "./main.obj "./mwm_high_accor_14xx_libwraper4xx -lf_librf_libr14xx/later4xx -librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf_librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf.libr_linker -librf_libcr4 bul_lib_libr4 bloor_lib_libr4 bul_libr4 bloor_libr4 bul.cl_libr4 bul.cl_libr4 bul_lib_libr4 bloatr4 blo.cl_libr4

    '已完成的构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
    '
    C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_Accuracy _lab_MSS.xer4f xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin 0x200000
    解析输入目标文件、xwr14xx_high_Accuration_lab、MSS.xer4f。
    附加零0
    附加零256
    添加零104416
    附加零108464
    文件转换完成!
    perl.exe C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
    >>>二进制 CRC32 = 498bfad2 <<<
    >>>二进制文件109252中的总字节<<<
    '

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到 rtsv7R4_T_le_v3D16_eabi.lib 的副本?  

     该项目是否有一个 具有所有正确版本的 ZIP 文件、因此我们不需要浪费时间获取所有正确版本、以便进行编译。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    我尝试查找安装 ti-cgt-arm_16.9.1.LTS、但只能找到16.9.6 (如下)

    我们安装的 CCS 为1天以前 版本:7.3.0.00019

    如何找到将在 CCS 7.3.0.00019上运行的高精度范围测量- 14xx CCS 项目?

    将旧版 CCS 和/或旧版高精度范围测量项目的链接发送给我、我很乐意重新安装所有内容、以节省麻烦。  

    是 Perl 安装问题的一部分吗?

    我们使用了许多 TI 产品、这具有挑战性。  非专家很难尝试 同步获取各种版本并进行编译。

    谢谢、Peter
    ================================================================

    ****为项目 HIGH_REACT_14xx_LAB 构建配置调试****

    "C:\\ticcs\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    RM -f C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin

    Makefile:191:目标"预编译"的配方失败

    Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/xwr14xx_high_Accuration_lab 和 ms.bin、...) 失败。

    make (e=2):系统找不到指定的文件。

    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

    '

    '生成文件:./mmw_high_accu_14xx.cfg'

    '调用:XDCtools '

    "c:/ticcs/xdctools_3_50_03_33_core/xs "--xdcpath="C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages;C:/ticcs/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR14XX:false:200 -r release -c "C:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS "../Mmw_high_accu_14xx.cfg"

    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...

    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...

    从 package/cfg/mmw_high_accu_14xx_per4f.cfg 配置 MMW_HIGH_accu_14xx.xer4f ...

    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...

    正在开始构建库源...

    使 C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysbios/sysbios.aer4f...

    gmake[1]:进入目录`C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysBIOS'

    cler4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R

    asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm.asm

    arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm.obj tms570_Core_asm.obj a15_TimestampProvider_as.obj……

    gmake[1]:离开目录`C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysBIOS'

    已完成库构建。

    clel4f 封装/cfg/MMW_HIGH_accu_14xx_per4f.c……

    '完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx.cfg'

    '

    '生成文件:./config_edma_util.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="cus_exclus_exclus=-us_exclus_exclus=-code_subsection_exclus=-code_subsection_exclus=-code_subsection_exitudit_exit_decomination=-file_subs=g_exclus_exit_ab-us_exclus-us-code.combulation=-code_subs=g_exclus_ab_ab_ab_exit_exit_decon_ab-code.pruat_ex-us=-code.c -code.c -code_subs=us_ab_exclus_exit_ab_ab_ab_ab_ex-code.c -code.c -code_sub

    '已完成构建:./config_edma_util.c'

    '

    '生成文件:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="c="ctrab_subtrad_subs\com_subs=pru_exit_subtrad_subs=14xx-com_subs\com_subs=pru_exit_subs=g_subfile_en_subs\com_subs=-build_subs=-file_display_en_subs=-subtrad_subs\com_subs=-build_subs\com_en_subs=-file_display_subs=-build_subs=-build_subs=14xx_subspru.pru.pru.pru.pru_ench_ench_ench_ench_subs=-r_decon_subs=-r_

    '完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'

    '

    '生成文件:./data_path.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="cus_exclus=-exclus_subsection=-exclus_subsection_exclus=-code_display_subsection_exclus-code.combrom_subs=-code_subs=-code_subsection_exclus_code_display_subs=-code_display_subsection_subs=-exclus=-code.comband_decomine_display_subs=-code.page=-code_subs=-code_display_subs=-code_display_subs=-code.page=-exclus_subsection_subs=-code.page=-code.page=g_subs=-code_display_data-

    '已完成构建:./data_path.c'

    '

    '生成文件:./main.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="cus_exclus_subsection=-exclus_subs=-code_display_subsection=g_subs=-exclus_subsection-exit_subs=-us=-code_subsection_exclus=g_subs=-us_exclus_exclus_subs=-code.combuld_subs=-code_display_subs=-rom_subs=-code_display_subsection-code.combuld_subs=-code_subs=g_subs=-code.com_subs=g_subs=-code.com_subs=-code_display_subs=-code_subs=

    '完工建筑:./main.c'

    '

    '生成文件:./sensor_mgmt.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:cus_path="C:c="cus_exclus_subsection=-exclus_subsensor_det=-file_subs=-exitudit_subs=-file_subs=-exclus_subsensor_decure-file_subs=-exclus_subs=-code_display_subs=-exclus_subs=-code.combuld_sensor_decure-file_subs=-code_display_subs=-exit_subs=-exclus_subs=-code.combuld_sensor_decure.com_subs=-file_subs=-code.com_subs=-code.com_sub

    '完成的建筑:./sensor_mgmt.c'

    '

    '构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'

    '调用:ARM 链接器'

    "c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=subs=0x800_ab_ex-rom_bature-display_bag=-high-map=xbag_subs=xbul_subs=-out_subs=-display_subsection-sw-map_ench_subs=ench_ench_ench_off-out_subs=-map=-out_subs=-map stack_size=0x800 -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -i_exc_decure_intrad_example"-i_example_ine_-i_excrom_intrack_example_inese-example_-i_example_-i_example_ine_-intrack_-ine_-i_example_ine_-inese-example_-i_example_intrack_-ine_-example_ine_-i_example_ine_-intrack_-example_-example_-track_-example"-example"-i_ines_-ine_ine_ine_-track_ine_ine_intrack_-example_-track_ines_inese-exampl unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_high_accuration_lab_mss.xer4f"./config_edma_util.obj "./data_path.obj "./main.obj "./mwm_high_accor_14xx_libwraper4xx -lf_librf_libr14xx/later4xx -librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf_librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf.libr_linker -librf_libcr4 bul_lib_libr4 bloor_lib_libr4 bul_libr4 bloor_libr4 bul.cl_libr4 bul.cl_libr4 bul_lib_libr4 bloatr4 blo.cl_libr4

    警告#10366-D:自动库构建:首次使用库"C:\ticcs\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_16.9.4.LTS \lib\rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib"、因此必须进行构建。 这可能需要几分钟的时间。

    '已完成的构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'

    '

    C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_Accuracy _lab_MSS.xer4f xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin 0x200000

    解析输入目标文件、xwr14xx_high_Accuration_lab、MSS.xer4f。

    附加零0

    附加零256

    附加零102352

    附加零106400

    文件转换完成!

    perl.exe C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin

    Makefile:195:目标"编译后"的配方失败

    Process_begin:CreateProcess (NULL、perl.exe C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_Accuration_lab 和 mss.bin、...) 失败。

    make (e=2):系统找不到指定的文件。

    gmaked[3]:[编译后处理]错误2 (忽略)

    '

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉、您设置它时遇到问题。 我理解您的沮丧。 在我们发布 MMWAVE_SDK 1.1时、软件安装组合在一个软件包中、但不在 sdk1.0中。

    我尝试使用 CGT-ARM 16.9.4和 CCS 7.3构建高精度14xx (版本:7.3.0.00019)。 构建成功完成。 我只复制了后一部分供您参考。  

    根据您的打印输出、我认为这次问题与 perl 有关。  

    请参阅 MMWAVE_SDK 1.0.0.5的 MMWAVE_SDK_RELEASE 说明。 在第4页上、有 perl 安装、需要下载 crc.pm 并将其复制到 perl 文件夹。 是否遵循了这些步骤?

     如果您仍然有问题、请告诉我。

    此致、

    Michelle

    '调用:ARM 链接器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=subs=0x800_ab_ex-rom_bature-display_bag=-high-map=xbag_subs=xbul_subs=-out_subs=-display_subsection-sw-map_ench_subs=ench_ench_ench_off-out_subs=-map=-out_subs=-map stack_size=0x800 -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -i_exc_di_excriot_example_intrack_example_-i_example_ines=-intrack_example_ine_ines_example_-i_example_ine_-intrack_example_-example_ine_-inese-example_-ine_-intrack_example_ine_-inese-example_-track_example_ine_-inch-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib -track_example_inese-example_ine_ine_inch-track_example_ine_inese-example_inch-track_example_ine_inch-track_example_inch-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -example_inch-track_example_inch-track_in unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_high_accuration_lab_mss.xer4f"./config_edma_util.obj "./data_path.obj "./main.obj "./mwm_high_accor_14xx_libwraper4xx -lf_librf_libr14xx/later4xx -librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf_librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf.libr_linker -librf_libcr4 bul_lib_libr4 bloor_lib_libr4 bul_libr4 bloor_libr4 bul.cl_libr4 bul.cl_libr4 bul_lib_libr4 bloatr4 blo.cl_libr4

    '已完成的构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
    '
    C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_Accuracy _lab_MSS.xer4f xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin 0x200000
    解析输入目标文件、xwr14xx_high_Accuration_lab、MSS.xer4f。
    附加零0
    附加零256
    附加零102352
    附加零106400
    文件转换完成!
    perl.exe C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
    >>>二进制 CRC32 = 32411da9 <<<
    >>>二进制文件107188中的总字节<<<

    '

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否猜到何时发布 MMWAVE_SDK 1.1?
    也许我们会等待。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    SDK1.1已发布。 包含与 sdk1.1兼容的高精度实验室的 tirex 正在发布过程中、将在下周初推出。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    我们无法在下面的 ZIP 文件中的光栅中对棘手的天线层进行微调。

    我们可以在 PDF 上看到它们、但不能在 Gerber 上看到它们。  他们似乎失踪了。  请发送指向 IWR1443BOOST 板上所有层的光栅的链接。

    谢谢、Peter

    顶部是 Gerber。  底部是 PDF、带壁橱层、但右侧没有天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    这是一个与我们所讨论的主题不同的主题。 您能否发布与之相关的新主题?  

    您的主题可以定向到合适的人员、以便快速响应。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一台新的 Windows 10 Dell 计算机(非常下面) 、我们 尝试加载 CCS 软件并运行它(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS)。 它始终保持在21%、误差如下。  这是 Java 问题吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    我不清楚是 Windows 问题还是 CCS 问题。 我将检查我们团队中有 Windows 10的任何人是否有相同的问题。
    同时、您可以尝试直接从 www.ti.com/tirex 下载。 当您选择 MMWAVE_training_Vxxx 时、会出现一个下载按钮。 您可以在 ti 文件夹下提取下载的 zip 文件。 然后、您可以导入 CCS 项目。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI Resource Explorer 上的任何位置都看不到 Tirex。  我再次下载了毫米波范围演示、但我不知道在哪里放置它、因为 CCS 不会从 Windows 10启动。  

    我们看到雷达传感器的巨大潜力。  更令人沮丧的是、我们无法使它正常工作。  感谢您的所有帮助。

    如何重新加载 Tirex 以便 CCS 启动?

    这是 CCS 7.4。  我们应该加载7.3吗?  我害怕重新安装并导致更多问题。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TIREX 是 TI Resource Explorer 的缩写。 很抱歉造成混淆。 我看到您已下载 MMWAVE_training_1_6_1。 只需复制 C:/ti 下的 mmWave_training_1_6_1即可。  

    我的理解是、您可以启动 CCS、但无法通过 CCS 加载 Resource Explorer。 如果您根本无法启动 CCS、这是另一个问题、可能需要 CCS 团队的支持。

    如果我的理解正确、现在您已下载了培训文件夹、因此您不需要 Resource Explorer。 只需转到"CCS">"Project">"Import CCS Projects..."、在弹出窗口中、单击"browse"。。。。转到实验所在的位置。 例如、如果要打开 mmWavd SDK Demo - 14xx、请选择文件夹 Demo0004_mmWave_SDK_pjt、如下所示、单击"OK"、然后单击"Finish"、 现在、项目已导入到 CCS 中、您可以在"Project Explorer"中看到它。  

    请注意、新的 tirex 仍在发布过程中。 您可能需要等待版本更新后才能使用高精度实验室。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我讨厌不断地责备你。  我希望我可以在 CCS 之外运行 Resource Explorer。  我将项目下载到 c:\TI 中、但它现在显示该项目为 Null。

    当 Resource Explorer 在我的旧计算机上工作时、我可以运行 CCS 并执行大部分编译。  Windows 10似乎与 CCS 有问题。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试加载 dem0004-mmwave-SDK 项目、但它有相同的错误。

    我认为不会加载任何项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里似乎有不止一个问题。 第一个问题是 WRT SYSBIOS 和毫米波 SDK。 SYSBIOS v6.50.1.12是 SDK 1.0.0.5的正确版本。 我在上面的屏幕截图中看不到安装的 SYSBIOS。 如果您尝试安装演示以使用此 SDK 运行、则需要按照 SDK 发行说明的规定分别安装 SYSBIOS 和其他所需组件。 但是、此演示的最新版本与 SYSBIOS v6.52.0.12和 SDK 1.1.0.2一起运行。 如果您打开 high_accuracy_1xxx_mss.projectspec、在"Project Properties"下、您将看到以下行:



    它们需要与实际安装的内容保持一致。 SDK 版本1.1.0.2会自动安装所需的一切。


    第二个问题(应该是 CCS 论坛 E2E 主题)是安装带 Windows 10的 CCS。 我有一台装有 Windows 10的新笔记本电脑、并且安装了 CCS 7.3.0.00019。 我一直遇到 Windows 10问题、唯一影响 CCS 的问题是 Win10破坏了工程工作区、需要我重新导入工程。 我尚未尝试 CCS 7.4。 您应该下载"离线"CCS 安装程序、然后不要安装所有组件(您可能不需要)、而是确保在"产品系列"屏幕上选择了"mmWave Sensors"和"C64x 多核 DSP"。 这些应该是毫米波演示所需的全部内容(液位感应演示除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们似乎太早了,想开 Win10的派对,也有太多未知的东西。 也许我们将在较旧的 Win7计算机上进行开发。 我们花了几天时间尝试运行毫米波演示。 谢谢、Peter