Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、
工具/软件:Code Composer Studio
我们尝试安装 了毫米波 SDK 和高精度范围测量14xx。 SDK 似乎安装正确。 Google 说要重新发现 SDK、然后重新启动。 已尝试多次重新安装。 始终得到相同的误差。 非常令人沮丧。
"此项目需要产品'SYS/BIOS' v6.50.1.12或等效产品....
我们有什么问题? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我们尝试安装 了毫米波 SDK 和高精度范围测量14xx。 SDK 似乎安装正确。 Google 说要重新发现 SDK、然后重新启动。 已尝试多次重新安装。 始终得到相同的误差。 非常令人沮丧。
"此项目需要产品'SYS/BIOS' v6.50.1.12或等效产品....
我们有什么问题? 谢谢
经过一些调整后、SDK 1加载的所有内容都正常、但我们无法构建 high_accuracty_14xx 实验。 下面有许多构建错误、因此没有.xer4f 或.bin 文件。 有什么想法吗?
谢谢、Peter
****为项目 HIGH_REACT_14xx_LAB 构建配置调试****
"C:\\ticcs\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
RM -f C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
Makefile:191:目标"预编译"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/xwr14xx_high_Accuration_lab 和 ms.bin、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
'
'生成文件:./mmw_high_accu_14xx.cfg'
'调用:XDCtools '
"c:/ticcs/xdctools_3_50_03_33_core/xs "--xdcpath="C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages;C:/ticcs/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR14XX:false:200 -r release -c "C:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS "../Mmw_high_accu_14xx.cfg"
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/mmw_high_accu_14xx_per4f.cfg 配置 MMW_HIGH_accu_14xx.xer4f ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
使 C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysbios/sysbios.aer4f...
gmake[1]:进入目录`C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysBIOS'
cler4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm.asm
arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm.obj tms570_Core_asm.obj a15_TimestampProvider_as.obj……
gmake[1]:离开目录`C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysBIOS'
已完成库构建。
clel4f 封装/cfg/MMW_HIGH_accu_14xx_per4f.c……
'完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx.cfg'
'
'生成文件:./config_edma_util.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="cus_exclus_exclus=-us_exclus_exclus=-code_subsection_exclus=-code_subsection_exclus=-code_subsection_exitudit_exit_decomination=-file_subs=g_exclus_exit_ab-us_exclus-us-code.combulation=-code_subs=g_exclus_ab_ab_ab_exit_exit_decon_ab-code.pruat_ex-us=-code.c -code.c -code_subs=us_ab_exclus_exit_ab_ab_ab_ab_ex-code.c -code.c -code_sub
'已完成构建:./config_edma_util.c'
'
'生成文件:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="c="ctrab_subtrad_subs\com_subs=pru_exit_subtrad_subs=14xx-com_subs\com_subs=pru_exit_subs=g_subfile_en_subs\com_subs=-build_subs=-file_display_en_subs=-subtrad_subs\com_subs=-build_subs\com_en_subs=-file_display_subs=-build_subs=-build_subs=14xx_subspru.pru.pru.pru.pru_ench_ench_ench_ench_subs=-r_decon_subs=-r_
'完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'
'
'生成文件:./data_path.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="cus_exclus=-exclus_subsection=-exclus_subsection_exclus=-code_display_subsection_exclus-code.combrom_subs=-code_subs=-code_subsection_exclus_code_display_subs=-code_display_subsection_subs=-exclus=-code.comband_decomine_display_subs=-code.page=-code_subs=-code_display_subs=-code_display_subs=-code.page=-exclus_subsection_subs=-code.page=-code.page=g_subs=-code_display_data-
'已完成构建:./data_path.c'
'
'生成文件:./main.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="cus_exclus_subsection=-exclus_subs=-code_display_subsection=g_subs=-exclus_subsection-exit_subs=-us=-code_subsection_exclus=g_subs=-us_exclus_exclus_subs=-code.combuld_subs=-code_display_subs=-rom_subs=-code_display_subsection-code.combuld_subs=-code_subs=g_subs=-code.com_subs=g_subs=-code.com_subs=-code_display_subs=-code_subs=
'完工建筑:./main.c'
'
'生成文件:./sensor_mgmt.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:cus_path="C:c="cus_exclus_subsection=-exclus_subsensor_det=-file_subs=-exitudit_subs=-file_subs=-exclus_subsensor_decure-file_subs=-exclus_subs=-code_display_subs=-exclus_subs=-code.combuld_sensor_decure-file_subs=-code_display_subs=-exit_subs=-exclus_subs=-code.combuld_sensor_decure.com_subs=-file_subs=-code.com_subs=-code.com_sub
'完成的建筑:./sensor_mgmt.c'
'
'构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
'调用:ARM 链接器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=subs=0x800_ab_ex-rom_bature-display_bag=-high-map=xbag_subs=xbul_subs=-out_subs=-display_subsection-sw-map_ench_subs=ench_ench_ench_off-out_subs=-map=-out_subs=-map stack_size=0x800 -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -i_exc_decure_intrad_example"-i_example_ine_-i_excrom_intrack_example_inese-example_-i_example_-i_example_ine_-intrack_-ine_-i_example_ine_-inese-example_-i_example_intrack_-ine_-example_ine_-i_example_ine_-intrack_-example_-example_-track_-example"-example"-i_ines_-ine_ine_ine_-track_ine_ine_intrack_-example_-track_ines_inese-exampl unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_high_accuration_lab_mss.xer4f"./config_edma_util.obj "./data_path.obj "./main.obj "./mwm_high_accor_14xx_libwraper4xx -lf_librf_libr14xx/later4xx -librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf_librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf.libr_linker -librf_libcr4 bul_lib_libr4 bloor_lib_libr4 bul_libr4 bloor_libr4 bul.cl_libr4 bul.cl_libr4 bul_lib_libr4 bloatr4 blo.cl_libr4
警告#10366-D:自动库构建:首次使用库"C:\ticcs\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_16.9.4.LTS \lib\rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib"、因此必须进行构建。 这可能需要几分钟的时间。
"C:\Users\PETERM~1\AppData\Local\Temp\{0659DC4A-A0A5-4544-8CF6-D333FDA47216}"、错误! :
[e1000]
无法打开临时宏库
'C:\Users\PETERM~1\AppData\Local\Temp\{D3452BAB-FB4A-476C-B83D-2BC9E6B907D3}':
权限被拒绝
>>编译失败
Makefile:1855:目标'c:/users/peterm~1/appdata/local/temp/ti_mkl~1/obj/b_exp.obj'的配方失败
gmake.exe[3]:***[c:/users/peterm~1/appdata/local/temp/ti_mkl~1/obj/b_exp.obj]错误1.
gmake.exe[3]:由于错误、不会重做目标"库"。
>>错误:mklib:rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib 构建期间发生 gmake 错误
警告#10207-D:自动 RTS 选择:将索引库"libc.a"解析为"rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib"、但未找到"rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib"
'已完成的构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
'
C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_Accuracy _lab_MSS.xer4f xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin 0x200000
解析输入目标文件、xwr14xx_high_Accuration_lab、MSS.xer4f。
附加零0
附加零256
附加零102352
附加零106400
文件转换完成!
perl.exe C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
Makefile:195:目标"编译后"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、perl.exe C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_Accuration_lab 和 mss.bin、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmaked[3]:[编译后处理]错误2 (忽略)
'
****构建完成****
Peter、
根据打印输出信息、所使用的 CGT-ARM 版本为16.9.4。 发布的 projectspec 显示 CGT-ARM 为16.9.1. 相应的库具有不同的名称。 应该具有 rtsv7R4_T_le_v3D16_eabi.lib、而不是 rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib。
您能否先安装 ti-cgt-arm_16.9.1.LTS 并重试?
下面是我构建的 HIGH_REACT_14xx_LAB 的打印输出。
此致、
Michelle
****为项目 HIGH_REACT_14xx_LAB 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
rm -f C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab/xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
'
'生成文件:./mmw_high_accu_14xx.cfg'
'调用:XDCtools '
"c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR14XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS "../Mmw_high_accu_14xx.cfg"
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/mmw_high_accu_14xx_per4f.cfg 配置 MMW_HIGH_accu_14xx.xer4f ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作 C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab/src/sysbios/sysbios.aer4f ...
gmake[1]:输入目录`C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab/src/sysbios
cler4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c
asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm
asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm
asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R
asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R
asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm
asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R
asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm.asm
arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm.obj tms570_Core_asm.obj a15_TimestampProvider_as.obj……
gmake[1]:离开目录`C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab/src/sysbios
已完成库构建。
clel4f 封装/cfg/MMW_HIGH_accu_14xx_per4f.c……
'完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx.cfg'
'
'生成文件:./config_edma_util.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define= soc_excus_subsection=pruature=pruag_abi_subs=g_exit_ab_subs=-code_display_subsection_exitudit_ab-rom_subs=-code_display_subs=us_subs=-code.compruat_prob_ab_code_display_subsection=-file_display_subs=-file_subsection_exit_ab_ab_ab_subs=us_ab_en_ab_subs=-out_subs=-code.pruat_subsection_ab_subs=-file_display_subs=-file_display_subsection_subs=us.pruat_
'已完成构建:./config_edma_util.c'
'
'生成文件:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define_subsection=subsc_enit_subtry_subsection=pru_subtract_subs=pru_subsection_subs=g_subtract_subs=g_subs\command_defination="-file_display_subs=-subs=pru_subs=pru_subs=pru_subsection_subs\cpage=g_ench_subs=-build_subs=g_subs=-build_ench_subs=g_subs=-build_subs=-build_subs=-build_subs=-build_pru_subs=g_ench_pru_pru_subs=g_ench_ench_ench_ab_
'完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'
'
'生成文件:./data_path.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define = SOC_XWR14XX --define=subtract_subsection=subsc_exit_subtract=g_subs\comine_display_subs\cominature=-subs\cominat_subs=-exit_subs\cominature=g_subs\cominature=-file_display_subs\cominat_subs\cominat_subs=-subs\cominat_subs\cominat_subs=-file_display_subs\come.combuls=-subs\cominat_subs\cominat_subs=-file_display_subs\cominat_subs=-file_
'已完成构建:./data_path.c'
'
'生成文件:./main.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define= soc_excus_subsection=us_subsection=prue_display_subsection=pruature=g_abi_subs=prue_display_subsection_subsection-rom-us_subs=us_subsprue_display_subsection=g_subs=us_subsection-out_subs=us_subsprue_display_subsection-file_display_subs=g_subsection-load-subs=-subs=g_subsprue_display_subs=us_subsection-out_subs=-build_subs=g_subs=us.us.pruat_
'完工建筑:./main.c'
'
'生成文件:./sensor_mgmt.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/a0272122/workspace_v7/high_accuracy_14xx_lab --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include --define= soc_excusion_subsensor_decures=-code_subs=pruature=pensor_subs\ccs_subs=pruature_subs=g_subsensor_decon_exits=-file_display_subs=g_subsepuld_subs=-board-file_display_subsepuld_sensor_subs=g_subs=g_subsepuld_subs\come.combuld_sensor_decon_subs=-file_display_subs=-subs=g_subsepuld_subs=g_subsepuld_subs=-board-board
'完成的建筑:./sensor_mgmt.c'
'
'构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
'调用:ARM 链接器'
"c:/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=subs=0x800_ab_ex-rom_bature-display_bag=-high-map=xbag_subs=xbul_subs=-out_subs=-display_subsection-sw-map_ench_subs=ench_ench_ench_off-out_subs=-map=-out_subs=-map stack_size=0x800 -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include -i_exc_decure_intrad_example"-i_example_ine_-i_excrom_intrack_example_inese-example_-i_example_-i_example_ine_-intrack_-ine_-i_example_ine_-inese-example_-i_example_intrack_-ine_-example_ine_-i_example_ine_-intrack_-example_-example_-track_-example"-example"-i_ines_-ine_ine_ine_-track_ine_ine_intrack_-example_-track_ines_inese-exampl unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_high_accuration_lab_mss.xer4f"./config_edma_util.obj "./data_path.obj "./main.obj "./mwm_high_accor_14xx_libwraper4xx -lf_librf_libr14xx/later4xx -librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf_librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf.libr_linker -librf_libcr4 bul_lib_libr4 bloor_lib_libr4 bul_libr4 bloor_libr4 bul.cl_libr4 bul.cl_libr4 bul_lib_libr4 bloatr4 blo.cl_libr4
'已完成的构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
'
C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_Accuracy _lab_MSS.xer4f xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin 0x200000
解析输入目标文件、xwr14xx_high_Accuration_lab、MSS.xer4f。
附加零0
附加零256
添加零104416
附加零108464
文件转换完成!
perl.exe C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
>>>二进制 CRC32 = 498bfad2 <<<
>>>二进制文件109252中的总字节<<<
'
****构建完成****
米歇尔
我尝试查找安装 ti-cgt-arm_16.9.1.LTS、但只能找到16.9.6 (如下)
我们安装的 CCS 为1天以前 版本:7.3.0.00019
如何找到将在 CCS 7.3.0.00019上运行的高精度范围测量- 14xx CCS 项目?
请将旧版 CCS 和/或旧版高精度范围测量项目的链接发送给我、我很乐意重新安装所有内容、以节省麻烦。
是 Perl 安装问题的一部分吗?
我们使用了许多 TI 产品、这具有挑战性。 非专家很难尝试 同步获取各种版本并进行编译。
谢谢、Peter
================================================================
****为项目 HIGH_REACT_14xx_LAB 构建配置调试****
"C:\\ticcs\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
RM -f C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
Makefile:191:目标"预编译"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/xwr14xx_high_Accuration_lab 和 ms.bin、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
'
'生成文件:./mmw_high_accu_14xx.cfg'
'调用:XDCtools '
"c:/ticcs/xdctools_3_50_03_33_core/xs "--xdcpath="C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages;C:/ticcs/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR14XX:false:200 -r release -c "C:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS "../Mmw_high_accu_14xx.cfg"
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/mmw_high_accu_14xx_per4f.cfg 配置 MMW_HIGH_accu_14xx.xer4f ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
使 C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysbios/sysbios.aer4f...
gmake[1]:进入目录`C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysBIOS'
cler4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R
asmer4f C:/ticcs/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm.asm
arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm.obj tms570_Core_asm.obj a15_TimestampProvider_as.obj……
gmake[1]:离开目录`C:/Users/PETERM~1/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab/src/sysBIOS'
已完成库构建。
clel4f 封装/cfg/MMW_HIGH_accu_14xx_per4f.c……
'完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx.cfg'
'
'生成文件:./config_edma_util.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="cus_exclus_exclus=-us_exclus_exclus=-code_subsection_exclus=-code_subsection_exclus=-code_subsection_exitudit_exit_decomination=-file_subs=g_exclus_exit_ab-us_exclus-us-code.combulation=-code_subs=g_exclus_ab_ab_ab_exit_exit_decon_ab-code.pruat_ex-us=-code.c -code.c -code_subs=us_ab_exclus_exit_ab_ab_ab_ab_ex-code.c -code.c -code_sub
'已完成构建:./config_edma_util.c'
'
'生成文件:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="c="ctrab_subtrad_subs\com_subs=pru_exit_subtrad_subs=14xx-com_subs\com_subs=pru_exit_subs=g_subfile_en_subs\com_subs=-build_subs=-file_display_en_subs=-subtrad_subs\com_subs=-build_subs\com_en_subs=-file_display_subs=-build_subs=-build_subs=14xx_subspru.pru.pru.pru.pru_ench_ench_ench_ench_subs=-r_decon_subs=-r_
'完成的建筑:./mmw_high_accu_14xx_cli.c'
'
'生成文件:./data_path.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="cus_exclus=-exclus_subsection=-exclus_subsection_exclus=-code_display_subsection_exclus-code.combrom_subs=-code_subs=-code_subsection_exclus_code_display_subs=-code_display_subsection_subs=-exclus=-code.comband_decomine_display_subs=-code.page=-code_subs=-code_display_subs=-code_display_subs=-code.page=-exclus_subsection_subs=-code.page=-code.page=g_subs=-code_display_data-
'已完成构建:./data_path.c'
'
'生成文件:./main.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:c="cus_exclus_subsection=-exclus_subs=-code_display_subsection=g_subs=-exclus_subsection-exit_subs=-us=-code_subsection_exclus=g_subs=-us_exclus_exclus_subs=-code.combuld_subs=-code_display_subs=-rom_subs=-code_display_subsection-code.combuld_subs=-code_subs=g_subs=-code.com_subs=g_subs=-code.com_subs=-code_display_subs=-code_subs=
'完工建筑:./main.c'
'
'生成文件:./sensor_mgmt.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/Peter McCormick/workspace_v7/high_Accuration_14xx_lab"--include_path="ce_path="C:cus_path="C:c="cus_exclus_subsection=-exclus_subsensor_det=-file_subs=-exitudit_subs=-file_subs=-exclus_subsensor_decure-file_subs=-exclus_subs=-code_display_subs=-exclus_subs=-code.combuld_sensor_decure-file_subs=-code_display_subs=-exit_subs=-exclus_subs=-code.combuld_sensor_decure.com_subs=-file_subs=-code.com_subs=-code.com_sub
'完成的建筑:./sensor_mgmt.c'
'
'构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
'调用:ARM 链接器'
"c:/ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=subs=0x800_ab_ex-rom_bature-display_bag=-high-map=xbag_subs=xbul_subs=-out_subs=-display_subsection-sw-map_ench_subs=ench_ench_ench_off-out_subs=-map=-out_subs=-map stack_size=0x800 -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib -i"C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ticcs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -i_exc_decure_intrad_example"-i_example_ine_-i_excrom_intrack_example_inese-example_-i_example_-i_example_ine_-intrack_-ine_-i_example_ine_-inese-example_-i_example_intrack_-ine_-example_ine_-i_example_ine_-intrack_-example_-example_-track_-example"-example"-i_ines_-ine_ine_ine_-track_ine_ine_intrack_-example_-track_ines_inese-exampl unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_high_accuration_lab_mss.xer4f"./config_edma_util.obj "./data_path.obj "./main.obj "./mwm_high_accor_14xx_libwraper4xx -lf_librf_libr14xx/later4xx -librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf_librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf.libr_linker -librf_libcr4 bul_lib_libr4 bloor_lib_libr4 bul_libr4 bloor_libr4 bul.cl_libr4 bul.cl_libr4 bul_lib_libr4 bloatr4 blo.cl_libr4
警告#10366-D:自动库构建:首次使用库"C:\ticcs\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_16.9.4.LTS \lib\rtsv7R4_A_le_v3D16_eabi.lib"、因此必须进行构建。 这可能需要几分钟的时间。
'已完成的构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
'
C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_Accuracy _lab_MSS.xer4f xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin 0x200000
解析输入目标文件、xwr14xx_high_Accuration_lab、MSS.xer4f。
附加零0
附加零256
附加零102352
附加零106400
文件转换完成!
perl.exe C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
Makefile:195:目标"编译后"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、perl.exe C:/ticcs/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_Accuration_lab 和 mss.bin、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmaked[3]:[编译后处理]错误2 (忽略)
'
****构建完成****
尊敬的 Peter:
很抱歉、您设置它时遇到问题。 我理解您的沮丧。 在我们发布 MMWAVE_SDK 1.1时、软件安装组合在一个软件包中、但不在 sdk1.0中。
我尝试使用 CGT-ARM 16.9.4和 CCS 7.3构建高精度14xx (版本:7.3.0.00019)。 构建成功完成。 我只复制了后一部分供您参考。
根据您的打印输出、我认为这次问题与 perl 有关。
请参阅 MMWAVE_SDK 1.0.0.5的 MMWAVE_SDK_RELEASE 说明。 在第4页上、有 perl 安装、需要下载 crc.pm 并将其复制到 perl 文件夹。 是否遵循了这些步骤?
如果您仍然有问题、请告诉我。
此致、
Michelle
'调用:ARM 链接器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=subs=0x800_ab_ex-rom_bature-display_bag=-high-map=xbag_subs=xbul_subs=-out_subs=-display_subsection-sw-map_ench_subs=ench_ench_ench_off-out_subs=-map=-out_subs=-map stack_size=0x800 -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -i_exc_di_excriot_example_intrack_example_-i_example_ines=-intrack_example_ine_ines_example_-i_example_ine_-intrack_example_-example_ine_-inese-example_-ine_-intrack_example_ine_-inese-example_-track_example_ine_-inch-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib -track_example_inese-example_ine_ine_inch-track_example_ine_inese-example_inch-track_example_ine_inch-track_example_inch-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -example_inch-track_example_inch-track_in unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_high_accuration_lab_mss.xer4f"./config_edma_util.obj "./data_path.obj "./main.obj "./mwm_high_accor_14xx_libwraper4xx -lf_librf_libr14xx/later4xx -librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf_librf_librf_libcr14xx/later4xx/librf_librf.libr_linker -librf_libcr4 bul_lib_libr4 bloor_lib_libr4 bul_libr4 bloor_libr4 bul.cl_libr4 bul.cl_libr4 bul_lib_libr4 bloatr4 blo.cl_libr4
'已完成的构建目标:xwr14xx_high_Accuration_lab MSS.xer4f'
'
C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_Accuracy _lab_MSS.xer4f xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin 0x200000
解析输入目标文件、xwr14xx_high_Accuration_lab、MSS.xer4f。
附加零0
附加零256
附加零102352
附加零106400
文件转换完成!
perl.exe C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_high_accuracy_lab_mss.bin
>>>二进制 CRC32 = 32411da9 <<<
>>>二进制文件107188中的总字节<<<
'
****构建完成****
我有一台新的 Windows 10 Dell 计算机(非常下面) 、我们 尝试加载 CCS 软件并运行它(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS)。 它始终保持在21%、误差如下。 这是 Java 问题吗? 谢谢
尊敬的 Peter:
TIREX 是 TI Resource Explorer 的缩写。 很抱歉造成混淆。 我看到您已下载 MMWAVE_training_1_6_1。 只需复制 C:/ti 下的 mmWave_training_1_6_1即可。
我的理解是、您可以启动 CCS、但无法通过 CCS 加载 Resource Explorer。 如果您根本无法启动 CCS、这是另一个问题、可能需要 CCS 团队的支持。
如果我的理解正确、现在您已下载了培训文件夹、因此您不需要 Resource Explorer。 只需转到"CCS">"Project">"Import CCS Projects..."、在弹出窗口中、单击"browse"。。。。转到实验所在的位置。 例如、如果要打开 mmWavd SDK Demo - 14xx、请选择文件夹 Demo0004_mmWave_SDK_pjt、如下所示、单击"OK"、然后单击"Finish"、 现在、项目已导入到 CCS 中、您可以在"Project Explorer"中看到它。
请注意、新的 tirex 仍在发布过程中。 您可能需要等待版本更新后才能使用高精度实验室。
此致、
Michelle
这里似乎有不止一个问题。 第一个问题是 WRT SYSBIOS 和毫米波 SDK。 SYSBIOS v6.50.1.12是 SDK 1.0.0.5的正确版本。 我在上面的屏幕截图中看不到安装的 SYSBIOS。 如果您尝试安装演示以使用此 SDK 运行、则需要按照 SDK 发行说明的规定分别安装 SYSBIOS 和其他所需组件。 但是、此演示的最新版本与 SYSBIOS v6.52.0.12和 SDK 1.1.0.2一起运行。 如果您打开 high_accuracy_1xxx_mss.projectspec、在"Project Properties"下、您将看到以下行:
它们需要与实际安装的内容保持一致。 SDK 版本1.1.0.2会自动安装所需的一切。
第二个问题(应该是 CCS 论坛 E2E 主题)是安装带 Windows 10的 CCS。 我有一台装有 Windows 10的新笔记本电脑、并且安装了 CCS 7.3.0.00019。 我一直遇到 Windows 10问题、唯一影响 CCS 的问题是 Win10破坏了工程工作区、需要我重新导入工程。 我尚未尝试 CCS 7.4。 您应该下载"离线"CCS 安装程序、然后不要安装所有组件(您可能不需要)、而是确保在"产品系列"屏幕上选择了"mmWave Sensors"和"C64x 多核 DSP"。 这些应该是毫米波演示所需的全部内容(液位感应演示除外)。