This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:如何利用 Matlab 上的 AWR1843BOOST+ DCA1000EVM 接近实时地获取数据?

Guru**** 1980945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1189266/dca1000evm-how-to-obtain-the-data-near-real-time-with-awr1843boost-dca1000evm-on-matlab

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

你(们)好  

我最近收到了适用于我的项目的 AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM。 我正在尝试获取数据(1个测量周期、例如128个线性调频脉冲)并对其进行处理(确定距离、速度、方位角和仰角)、获取另一个测量并对其进行处理、这应该是一个连续的数据流和处理。 我相信使用 mmWave Studio 是不可能的。 提前感谢您的任何想法和文档。  

此致

Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您答对了、使用 mmWave Studio、您将能够捕获原始数据并在稍后进行后处理。

    这是 TI 支持的唯一运行模式。

    话虽如此、多年来、该论坛的一些成员能够使用 DCA1000将数据实时传输到 PC。

    让我们向其他论坛成员提问

    您还可以使用 Google 网站搜索来查找上一个主题。

    例如、您可以搜索类似的内容

    站点 e2e.ti.com dca1000流式传输

    谢谢你

    Cesar

x 出现错误。请重试或与管理员联系。