请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/746944/pga460-uart---level-shifter
器件型号:PGA460主题中讨论的其他器件: TXS0102
您好!
我开发了使用 PGA460和具有电源3.0V 电池的微控制器的距离计。
是否需要在微控制器(3.0电池)和 PGA460之间放置电平转换器?
此致